- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
CYBT-213043-MESH キットのバッテリー電源を使うにはどのようにしたらいいでしょうか- KBA228152- Community Translated (JA)
Community Translated by KoKi_1693136 Version: **
CYBT-213043-MESHキットは、CR2032のようなバッテリー電源をサポートしています。バッテリー電源モードでは、MESHキットはUSB2シリアルブリッジ(CY7C65215-32LTXI)への電源を供給しません。しかしながら、USB2シリアルブリッジとCYBT-213043-02モジュール間の接続があるため、モジュールからUSB2シリアルブリッジへ電流が漏れます。この漏れ電流は、バッテリーの消費を早めるような数mAオーダーの高い電流の原因となり、MESHキットが動作しなくなります。このような問題を避けるため、バッテリー電源を使う時は、HCI UARTやPUARTは切り離してください。
図1
PUARTの切り離し方:
漏れ電流を避けるため、ファームウェアでPUART (P0, P1, P28, and P37)の4ピンを入力モードに設定してください。ModusToolbox 1.1では以下の手順に従ってください。
・Device Configuratorを開くためdesign.modusファイルをクリックしてください。そして、PUARTを無効にしてください。(図2を参照)
図2
・P00/P01/P28/P37 を プルアップ・ダウン無しのGPIO入力 「GPIO(GPIO_INPUT_ENABLE|GPIO_PULL_UP_DOWN_NONE) 」 と設定して保存してください。(図3参照)
図3
・開発したファームウェアコードをビルドして、MESHキットにプログラムしてください。
HCI UARTの切り離し方:
ファームウェアをプログラムした後、SW4の全てのピンをオフにしてください。(図1を参照)
バッテリー電源の選択:
J5(図1を参照)のピン2とピン3をショートして、MESHキットにCR2032を挿入してください。