Employee
Jul 06, 2020
11:27 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 06, 2020
11:27 PM
CY8CKIT-050 DVKでのPSoC®5LPのP0 [2]およびP0 [4]ピンの使用 - KBA210691 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Using P0[2] and P0[4] Pins of PSoC® 5LP on CY8CKIT-050 DVK - KBA210691
質問:
アプリケーションでポート0のピン(特にP0 [2]およびP0 [4])を使用すると、プロジェクトが期待どおりに動作しないことがわかります。これらのピンにアプリケーション固有の問題はありますか?
回答:
DVKのJ43とJ44のジャンパーを見るとわかるように、P0 [2]とP0 [4]からの静電容量をグラウンドに接続します。これらのジャンパーは、デフォルトでDVKに接続されています。これらの容量は、SAR ADCに使用されるバイパスコンデンサです。したがって、これらのバイパスコンデンサを使用しない場合は、ジャンパーを取り外す必要があります。これによりアプリケーションが機能するようになります。
例:高周波のDAC出力がこれらのピンのいずれかにルーティングされている場合、コンデンサはフィルターとして機能し、出力では信号は観測されません。コンデンサが取り外されている場合は、必要な信号を観察する必要があります。
Rate this article: