CY5682マウスとドングルを初めて使用すると、すぐに使用できる状態で接続されない - KBA98094 - Community Translated (JA)
Employee
10 27, 2020
12:16 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
10 27, 2020
12:16 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: CY5682 Mouse and Dongle Do Not Connect When Used for the First Time, Out-of the- Box - KBA98094
質問:
CY5682マウスとドングルは、箱から出して初めて使用したときに接続されず、ドングルの青いLEDは「点滅」状態のままです。この問題を解決するにはどうすればよいですか?
回答:
CY5682マウスとドングルは、一緒に使用する前にペアリングする必要があります。これは1回限りのアクティビティです。それらをペアリングするには、次の手順を実行します。
1. ドングルをPCに接続します。
2. ドングルの[User]ボタンを押して、ドングルをペアリングモードにします。ドングルの青いLEDは、速い点滅を示します。
3. マウスの電源を入れ、マウスの下側にある[Connect]ボタンを押して、マウスをペアリングモードにします。タッチマウスのオレンジ色のLEDは、ゆっくりとした点滅を示しています。
マウスがペアリングモードに入ると、ペアリングプロセスが自動的にトリガーされます。ペアリングが成功すると、タッチマウスのオレンジ色のLEDが5秒間点灯した後、オフになり、ドングルの青色のLEDが継続的に点灯します。
ペアリングが成功すると、マウスを操作できるようになります。
4. ペアリングが成功しなかった場合は、手順1から3を繰り返します。
この記事を評価: