Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

CY24293のEXTCLKIN (LVCMOS input) 必要条件 - KBA82598 - Community Translated (JA)

CY24293のEXTCLKIN (LVCMOS input) 必要条件 - KBA82598 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  MaMi_1205306        Version: **

Translation - English: EXTCLKIN (LVCMOS input) Requirement for CY24293 - KBA82598

質問:

LVCMOS外部クロック入力がCY24293のEXTCLKINピンに接続されている場合、特別な要件はありますか?

回答:

CY24293の外部クロック入力の入力デューティサイクル要件は35%〜65%です。

VIH、VIL、CINなどのその他の入力仕様は、データシートで指定されています。

0 件の賞賛
191 件の閲覧回数
寄稿者