Employee
Jul 13, 2020
11:36 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 13, 2020
11:36 PM
CFI情報の読み出し方法 - KBA203661 - Community Translated (JA)
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
質問:
CFI情報の読み出し方法を教えてください。
回答:
Cypress Flash Memoryに格納されているCFI情報を読み出すためには、デバイスをCFIクエリモードにする必要があります。
デバイスは読み出しモード、または オートセレクトモード中にシステムがアドレス55hにCFIクエリコマンド98hを入力することにより、
CFIクエリモードに入ります。
CFIクエリモードに入ると、アドレスからCFI情報を読み出すことができます。詳細はデバイスのデータシートを参照してください。
CFIクエリモードをを終了するためには、システムはリセットコマンドを発行する必要があります。
Rate this article: