Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

BootProgrammerファームウェアを使用してフラッシュまたはEEPROMにプログラミングした後、FX3/CX3/FX3Sを再列挙します – KBA231455 - Community Translated (JA)

BootProgrammerファームウェアを使用してフラッシュまたはEEPROMにプログラミングした後、FX3/CX3/FX3Sを再列挙します – KBA231455 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by: NoTa_4591161 Expert       Version: **

Translation - English: Re-enumerate FX3/CX3/FX3S After Programming to Flash or EEPROM Using BootProgrammer Firmware – KBA23...

質問:

コントロールセンターアプリケーションを使用してSPIフラッシュまたはI2CEEPROMにプログラミングした後、リセットボタンを押したりデバイスを物理的に切断したりせずにFX3/CX3/FX3Sを再列挙するにはどうすればよいですか?

回答:

コントロールセンターアプリケーションを使用して、ファームウェアイメージをI2CEEPROMまたはSPIフラッシュにプログラミングする方法は次のとおりです。

   pastedImage_0.png

I2C EEPROMまたはSPIフラッシュを選択すると、FX3ブートローダーデバイスが「CypressFX3 USB BootProgrammer Device」として表示され、以下に示すように、EEPROMまたはフラッシュにダウンロードするファームウェアイメージを選択するようにユーザーに求めます。

pastedImage_1.png 

ファームウェアのダウンロードが完了すると、FX3EEPROMまたはフラッシュにダウンロードされた新しいイメージから起動するためにコールドリセットが必要です。リセットボタンを押すか、ボードの電源を入れ直すと、FX3が新しいファームウェアから起動します(PMODEピンが必要に応じて設定されている場合)。

FX3コールドリセットは、次のようにBootProgrammerデバイスから0xE0ベンダーコマンドを発行することによっても実行できます。

コントロールセンターに「ProgrammingofI2C EEPROMSucceeded」または「ProgrammingofSPI FLASH Succeeded」というメッセージが表示されたら、次のように0xE0ベンダーコマンドを発行します。

   pastedImage_0.png

1:コントロールセンターでのベンダーコマンドの使用

FX3PMODEピンが1ZZまたはZ1Zに設定されている場合、デバイスは、EEPROMまたはフラッシュからそれぞれ新しいファームウェアで再列挙するか、USBにフォールバックして、新しいファームウェアに問題がある場合は「サイプレスFX3USBブートローダーデバイス」として列挙します。

0 件の賞賛
294 件の閲覧回数
寄稿者