AURIX™ MCU: AURIX™ Development Studioでコンパイラインクルードパスを管理する - KBA235917
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: NXTY_Kanai
Original KBA: AURIX™ MCU: Managing compiler include paths in AURIX™ Development Studio - KBA235917
バージョン:**
Auto-discover compiler include pathsオプションは、プロジェクトがコンパイルするために必要なインクルード パスを検出するすべてのプロジェクト フォルダーのスキャンを有効または無効にします。
次の図に示すように、Build Active Project または Rebuild Active Project 機能を使用してプロジェクトがビルドされるたびにスキャンプロセスが発生します。
このオプションにアクセスするには、C/C++ Projects viewから既存のプロジェクトを右クリックし、[Properties] を選択します。 AURIX Development Studio > Buildに移動します。 次の図に示すように、[Auto-discover compiler include paths] チェックボックスをマークして有効にし、[Apply and Close] をクリックします。
注意: この機能がアクティブな場合、プロジェクトのインクルードパスを手動で設定することはできなくなります。
Auto-discover compiler include pathsが無効になっている場合に、コンパイラインクルードパスからフォルダーを追加または削除するには、次の図に示すように、フォルダーを右クリックし、[C/C++ Compiler Includes] > [Add Folder] を選択します。
IFX_Community_2-1663747853839.png
注意: このKBAはAURIX™ MCUの以下のシリーズに適用します。
・ AURIX™ TC2xx シリーズ
・ AURIX™ TC3xx シリーズ