Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

AURIX™MCU:ハードウェアトリガーを使用しないADCのデバッグ-KBA235479

AURIX™MCU:ハードウェアトリガーを使用しないADCのデバッグ-KBA235479

BinduPriya_G
Community Manager
Community Manager 250 replies posted First like received 50 sign-ins
Community Manager

AURIX™MCU:ハードウェアトリガーを使用しないADCのデバッグ-KBA235479

Translated by: 

Original KBA: AURIX™ MCU: Debugging ADC without hardware Trigger - KBA235479

ヴァージョン: **

ソフトウェアによる変換を使用できます。たとえば、適切なハードウェアトリガーなしでADC構成を検証します。これは、デバッグ中にADC変換の問題の根本的な原因を見つけるのに役立ちます。スキャンおよびバックグラウンドスキャン用のAURIX™TC2xxの場合、各要求ソースには、ADC要求ソースをロードできるLDEV(GxASMR.LDEV=1およびBRSMR.LDEV=1)ビットがあります。
キューの場合、このタイプの要求ソースをロードするために使用されるTREVフィールド(GxQMRy.TREV = 1)があります。詳細については、ユーザーズマニュアルの「汎用アナログ-デジタルコンバータ(VADC)」セクションを参照してください。

注:このKBAは、次の一連のAURIX™MCUに適用されます。

・AURIX™TC2xxシリーズ

0 Likes
Contributors