Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

変動するBLE TX出力電力値– KBA223309 - Community Translated (JA)

変動するBLE TX出力電力値– KBA223309 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
Welcome!

変動するBLE TX出力電力値– KBA223309 - Community Translated (JA)

Community Translated by  NoTa_4591161        Version: **

Translation - English: Fluctuating BLE TX Output Power Value – KBA223309

質問:

BLEデバイスからのTX出力電力値が期待値から変動しています。この問題を解決するにはどうすれば良いでしょうか?

回答:

ファームウェアによって変更されない限り、デバイスからのTX出力電力は同じままです。出力電力がチャネルごとに変化する可能性のある理由の1つは、PSoC 4 BLE無線またはアンテナのインピーダンスが適切に一致していない場合です。Bluetoothは周波数ホッピングを行うため、RSSIは変動しているように見えます。したがって、インピーダンスが適切にマッチングされているかどうかを見るために、ネットワークアナライザーでネットワークのマッチングを確認する価値があります。

0 Likes
116 Views
Contributors