关于 I2C 总线的常见问题 – KBA85348
Version: **
AN50987介绍了I2C标准以及说明了PSoC®1系列芯片如何处理I2C通信。如下列举了一些关于PSoC® 1系列I2C的常见问题。
问题1:为什么I2C线上需要330 Ω的串阻?
回答:330 Ω的串阻用来提高对I2C射频(RF)噪声的抗干扰能力。
串阻配合管脚电容组成了低通滤波器,用来滤除耦合到I2C总线的高频噪声。
问题2:I2C总线上的上拉电阻范围是多少?
回答: 总线电容是走线部分、连接部分、管脚部分的电容的总和。总线电容限制了上拉电阻(Rp) 的最大值,因为I2C规定了上升时间(SDA和SCL信号的上升时间)。而供电电压限制了上拉电阻的最小值,因为I2C规定了标准和快速模式下的最小3 mA、超快速模式下的最小20 mA的灌电流。以下列出了最大和最小上拉电阻的计算公式:
- Rp(最大) = tr / 0.8473 ×Cb
- Rp(最小)最大)) = (VDD – VOL(最大)) / IOL
- tr – I2C规范规定的SDA和SCL的上升时间
- Cb – 经过检测的总线电容
- VDD – I2C总线供电电压
- IOL – I2C规范规定的最小总线灌电流
- VOL(最大) – I2C规范规定的低电平输出电压。
问题3:PSoC®1在3.3 V供电时I2C总线的最大通信速率是多少? 我能够在3.3 V供电时使I2C运行在400 kHz的速率吗?
回答:I2C的时钟参数选项指定I2C接口运行所需的时钟速率。三个时钟速度可以选择:
50 kHz 标准
100 kHz 标准
400 kHz 快速
I2C的400 kHz速率,只有在内部主时钟(IMO)或者说系统时钟(SysClk)为24 MHz时可以正常使用。I2C的最高通信速率和电压设置无关,和SysClk有关。所以,如果SysClk在全局资源中设置为了24 MHz,您可以将I2C运行在400 kHz的最大速率。I2C的用户模块的时钟速率选项假设了SysClk为24 MHz。如果SysClk在全局资源中设置为慢速内部时钟(SLIMO,6 MHz SysClk),用户模块中的I2C速率设置数值也会成倍降低。比如,如果SysClk是6 MHz,I2C时钟速率选项则为12.5 kHz,24 kHz和100 kHz。SysClk从中央处理器单元(CPU)时钟分出来。
问题4: I2C时钟是怎样影响I2C从机的时钟延展宽度的?
回答:时钟延展是一种I2C从机在每次数据传输过程时,从第9个时钟起,即从应答(ACK)信号发出的时钟起,将SCL电平拉低的现象。
时钟被拉低的时间取决于CPU处理中断的时间,因此改时间取决于CPU速率而不是I2C时钟速率。
问题5: 时钟延展的最长时间是多少?
回答: 时钟延展是一种I2C从机在每次数据传输过程时,从第9个时钟起,即从应答(ACK)信号发出的时钟起,将SCL电平拉低的现象。当PSoC配置为I2C从机时,收到一组I2C数据后,会立即拉低SCL电平。伴随该事件会产生一个中断,在该中断中,CPU会准备写入ACK/NAK到I2C的控制寄存器中,以释放时钟线。时钟延展的最长时间可以根据以下公式计算得到:
假设:
程序中已使能的中断数量为N(包括I2C中断)
时钟延展时间 = (25 Cycles × N) × CPU_CLK + (N个中断处理时间之和)
注意:一个中断的处理时间可以通过该中断中CPU时钟运行的周期数乘以CPU时钟计算得到。
问题 6: PSoC对I2C通信时的SCL和SDA的上升和下降时间是怎样规定的?
回答: PSoC的I2C完全符合飞利浦I2C总线标准 - UM10204:I2C-Bus Specification and User Manual。
下表列出了在超快速、快速和标准模式的速率运行时,SCL和SDA的上升及下降时间规范。
参数 |
标准模式(100 kHz) |
快速模式(400 kHz) |
超快速模式(1000 kHz) |
单位 |
|||
最小 |
最大 |
最小 |
最大 |
最小 |
最大 |
||
上升时间(SCL 和 SDA) |
- |
1000 |
20 |
300 |
- |
120 |
ns |
下降时间(SCL和 SDA) |
- |
300 |
20×(VDD/5.5 V) |
300 |
20×(VDD/5.5 V) |
120 |
ns |