Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

ブートローダーなしのFX3 EEPROMファームウェアの更新 - KBA224161 - Community Translated (JA)

ブートローダーなしのFX3 EEPROMファームウェアの更新 - KBA224161 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

ブートローダーなしのFX3 EEPROMファームウェアの更新 - KBA224161 - Community Translated (JA)

Community Translated by  TeMa_2997106 Expert           Version: **

Translation - English: Updating FX3 EEPROM Firmware without Bootloader - KBA224161

質問:

ブートローダモードにジャンプせずにFX3 EEPROMのファームウェアをアップデートするにはどうすればいいですか?

回答:

FX3がRESETされる度にPMODEがサンプリングされ、PMODEラインの設定に従ってブートモードが選択されます。EEPROMロードを選択するには、以下のPMODEライン設定のいずれかを使用します。

PMODE[2:0] = Z1Z ⇒ I2C→USB (I2C boot with fallback)

PMODE[2:0] = 1ZZ ⇒ I2C (I2C boot)

EEPROM 内のファームウェアを更新するには、EEPROM ファームウェアで I2C 機能を有効にする必要があります。IO マトリクスは、I2C ブロックを有効にしておく必要があります。

FX3 SDK の UsbI2cDmaMode サンプルプロジェクトの一部として提供される CY_FX_RQT_I2C_EEPROM_WRITE ベンダーコマンドは、EEPROM に IMG ファイルを書き込むために、Cypress USB Control Centerと共に使用することができます。RESETされると、デバイスは変更されたEEPROMファームウェアイメージで起動します。

0 Likes
132 Views
Contributors