Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

フラッシュメモリ製品における2020年MARK Date codeと2010年MARK Date codeの区別について- KBA230044- Community Translated (JA)

フラッシュメモリ製品における2020年MARK Date codeと2010年MARK Date codeの区別について- KBA230044- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

フラッシュメモリ製品における2020年MARK Date codeと2010年MARK Date codeの区別について- KBA230044- Community Translated (JA)

Community Translated by  KaKi_1384211          Version: **

【質問】

Cypress2020年のMARK Date codeと以降のDate code形式を変更しますか?

フラッシュメモリ製品の2020年のMARK date code (: 027BB135) 2010年のMARK Date code (: 035BB246) は、どのように区別されますか?

【回答】

いいえ。Cypress2020年のMARK date codeDate code形式を変更せず、今後もそのままの形式で対応します。

4桁のSEAL Date codeはパッケージが最終的な形状に組み立てられた製造年と作業週の情報を提供することを目的としています。2019年のSEAL Date codeの例: 1949DMA

しかし、2020(製造年) MARK Date code (: 027BB135) 2010(製造年) MARK Date code (: 035BB246) を区別するために、SEAL Date code (4) が実際の製造年を特定するのに使用されます。MARK Date codeの製造年がSEAL Date codeの製造年の前になることはなく、それは無効な製造プロセスフローです。SEAL Date code情報は、公式の梱包ラベル、およびデバイスを配送する際の配送業者の書類に記載されています。

2020年のMARK (027BB135) Date codeの例

“0” = 2020年の製造MARK (実際の年は異なる場合があります。)

“27” = 製造年の作業週27 (実際の作業週は異なる場合があります。)

“B” = Bangkok: パッケージの組立て場所 (実際の文字は異なる場合があります。)

“B” = Bangkok: パッケージのMARKPACKの場所 (実際の文字は異なる場合があります。)

“135” = 英数字の連番 (通し番号) (実際の数値/文字は異なる場合があります。)

対応する2019年のSEAL (1949DMA) Date codeの例

“19” = 2019年の製造組立て年 (実際の年は異なる場合があります。)

“49” = 製造年の作業週49 (実際の作業週は異なる場合があります。)

“D” = パッケージ組立ての曜日 (実際の文字は異なる場合があります。)

“B” = Bangkok: パッケージのMARKPACKの場所 (実際の文字は異なる場合があります。)

“A” = 英数字の連番 (通し番号) (実際の数値/文字は異なる場合があります。)

したがって、2019年のSEAL Date codeは、2020年の製造MARK年と特定します。

 

2010年のMARK (035BB246) Date codeの例

“0” = 2010年の製造MARK (実際の年は異なる場合があります。)

“35” = 製造年の作業週35 (実際の作業週は異なる場合があります。)

“B” = Bangkok: パッケージの組立て場所 (実際の文字は異なる場合があります。)

“B” = Bangkok: パッケージのMARKPACKの場所 (実際の文字は異なる場合があります。)

“246” = 英数字の連番 (通し番号) (実際の文字は異なる場合があります。)

対応する2009年のSEAL (0946DBC) Date codeの例

“09” = 2009年の製造組立て年 (実際の年は異なる場合があります。)

“46” = 製造年の作業週46 (実際の作業週は異なる場合があります。)

“D” = パッケージ組立ての曜日 (実際の文字は異なる場合があります。)

“B” = Bangkok: パッケージの組立て場所 (実際の文字は異なる場合があります。)

“C” = 英数字の連番 (通し番号) (実際の数値/文字は異なる場合があります。)

したがって、2009年のSEAL Date codeは、2010年の製造MARK年と特定します。

MARK Date codeの製造年がSEAL Date codeの製造年の前になることはなく、それは無効な製造プロセスフローです。SEAL Date codeは、もはやパッケージ上面のマーキングに示されません。したがって、実際の製造年を特定するためには、SEAL Date codeを梱包ラベルと関連する配送業者の書類を参照してください。

0 Likes
414 Views
Contributors