- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
デバイス インスタンス パスを使用した複数のUSBシリアル デバイスへのアクセス – KBA228257- Community Translated (JA)
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
Translation - English: Accessing Multiple USB-Serial Devices using the Device Instance Path – KBA228257
質問:
複数のデバイスが接続されているとき、USBシリアル デバイスへのアクセス方法を教えてください。
回答:
ベンダーモードでI2C、SPI、またはUARTとして設定されたUSBシリアル製品がUSBホストへ接続されたとき、設定に基づいて1つ以上のデバイスがエニュメレートされます。
Windows OSは、デバイス エニュメレーション プロセス中に各デバイスに特定のデバイス エニュメレーション インデックスを割り当てます。また、このUSBデバイス エニュメレーション プロセスは、すべてのUSBデバイスに対して一意のデバイス インスタンス パスを作成します。このデバイス インスタンス パスを使用して、この記事で定義されている関数を利用して、デバイスのインスタンス パスをそれぞれのデバイス エニュメレーション インデックスにマッピングすることにより、同じVIDとPIDを持つデバイスを区別できます。
以下に定義する GetDevicePath() 関数は、CyOpen および CyGetDeviceInfo API と同様に、サイプレス デバイスのデバイス エニュメレーション インデックスをパラメータとして受け取り、Windows APIを使用してそのデバイスのデバイス インスタンス パスを出力します。
注: setupapi ライブラリはプロジェクトにリンクする必要があります。Property Page → Linker → Input → Additional Dependencies に setupapi.lib を追加することによって行えます。
コード:
// Additional header file to be added
#include <setupapi.h>
// GetDevicePath Function
void GetDevicePath(int deviceNumber)
{
//Initialization
GUID CyDrvGuid = { 0xae18aa60, 0x7f6a, 0x11d4, 0x97, 0xdd, 0x0, 0x1, 0x2, 0x29, 0xb9, 0x59 }; // cyusb3 guid
SP_DEVINFO_DATA devInfoData;
SP_DEVICE_INTERFACE_DATA devInterfaceData;
PSP_INTERFACE_DEVICE_DETAIL_DATA functionClassDeviceData;
ULONG requiredLength = 0;
HDEVINFO hwDeviceInfo = SetupDiGetClassDevs((LPGUID)& CyDrvGuid, //Returns a handle to the device information set
NULL,
NULL,
DIGCF_PRESENT | DIGCF_INTERFACEDEVICE);
if (hwDeviceInfo != INVALID_HANDLE_VALUE) { //checks if the handle is invalid
devInterfaceData.cbSize = sizeof(devInterfaceData); //get the size of devInterfaceData structure
//enumerates the device interfaces that are contained in a device information set
if (SetupDiEnumDeviceInterfaces(hwDeviceInfo, 0, (LPGUID)& CyDrvGuid,
deviceNumber, &devInterfaceData)) {
SetupDiGetInterfaceDeviceDetail(hwDeviceInfo, &devInterfaceData, NULL, 0,
&requiredLength, NULL);
ULONG predictedLength = requiredLength;
functionClassDeviceData = (PSP_INTERFACE_DEVICE_DETAIL_DATA)malloc(predictedLength);
functionClassDeviceData->cbSize = sizeof(SP_INTERFACE_DEVICE_DETAIL_DATA);
devInfoData.cbSize = sizeof(devInfoData);
//Retrieve the information from Plug and Play including the device path
if (SetupDiGetInterfaceDeviceDetail(hwDeviceInfo,
&devInterfaceData,
functionClassDeviceData,
predictedLength,
&requiredLength,
&devInfoData)) {
wprintf(L"%ls\n", functionClassDeviceData->DevicePath); //Prints the device path of the required device
}
}
}
SetupDiDestroyDeviceInfoList(hwDeviceInfo);
}