Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

シリアルSPI FRAMの書き込み有効ラッチ(WEL)ビットとシリアルSPI nvSRAMの書き込み有効(WEN)ビットの重要性 - KBA88148 - Community Translated (JA)

シリアルSPI FRAMの書き込み有効ラッチ(WEL)ビットとシリアルSPI nvSRAMの書き込み有効(WEN)ビットの重要性 - KBA88148 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

シリアルSPI FRAMの書き込み有効ラッチ(WEL)ビットとシリアルSPI nvSRAMの書き込み有効(WEN)ビットの重要性 - KBA88148 - Community Translated (JA)

Community Translated by  MaMi_1205306       Version: **

Translation - English: Significance of the Write Enable Latch (WEL) Bit in Serial SPI FRAM and the Write Enable (WEN) Bit i...

質問:

シリアル SPI FRAM のステータスレジスタの書き込みイネーブルラッチ(WEL)ビットとシリアル SPI nvSRAM のステータスレジスタの書き込みイネーブル(WEN)ビットは何を意味していますか?

回答:

シリアル SPI FRAMについて考えてみましょう。書き込み操作(ステータスレジスタやメモリへの書き込みなど)の前に WREN コマンドを発行する必要があります。WREN オペコードを送信すると内部書き込みイネーブルラッチが設定されます。これはステータスレジスタの WEL フラグで示されます。 WEL = 1 は書き込みが許可されていることを示します。ステータスレジスタの WEL ビットに書き込みを試みても、このビットの状態には影響しません。

WEL は書き込み操作の最後の /CS の立ち上がりエッジで自動的にクリアされます。したがって、これは別の WREN コマンドを使用せずに、さらにステータスレジスタ、またはメモリへ書き込むことを防ぎます。WEL ビットは書き込み不可(WRDI)オペコードを発行することにより手動でクリアできます。


加えて、WREN オペコードと WRITE オペコードの間でステータスレジスタ(RDSRオペコード)を読み取っても、
WEL chiビットはクリアされないことに注意してください。したがって、一部のユーザーは WREN の直後にステータスレジスタを読み取り、WEL ビットが1にセットされていることを確認します。しかし、書き込み操作を完了するために WEL ビットを読み取る必要はありません。

1.png

シリアル SPI nvSRAM も同し説明が適用されます。ステータスレジスタのビット1は、シリアル SPI FRAM の場合は WEL を意味し、シリアル SPI nvSRAM の場合は WEN を意味することに注意してください。

0 Likes
281 Views
Contributors