サイプレスフラッシュ製品のハイブリッドセクターにおける永続的保護機構—KBA232295-Community translation (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
English version: https://community.cypress.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Persistent-Protection-Scheme-for-Hybrid-Sec...
Translated by: keni_4440091
サイプレスフラッシュ製品のハイブリッドセクターにおける永続的保護機構 — KBA232295
Author: ApurvaS_36 Version: **
質問:
サイプレスフラッシュのハイブリッドセクターアーキテクチャーにおいて、4-KBセクター毎に1つのPPBビットがありますか?それとも、組み合わせた全ての4-KBに1つのPPBビットがありますか?
回答:
ハイブリッドセクターアーキテクチャーがサイプレスフラッシュ製品に構成しされている場合、4-KBセクター毎に個別にPPBビットがあります。
例えば、S25FS512S(下部4-KBセクター)製品のセクターアドレスマップを以下に示します(データシート参照)
SA0 – SA7
|
パラメータ4-KBセクター消去コマンドを使用する必要がある8つの4-KBセクター (P4E、4P4E)
|
SA8
|
セクター消去コマンドを使用する必要がある224-KBセクター (SE, 4SE) |
SA9 – SA263
|
セクター消去コマンドを使用する必要がある256-KBセクター (SE, 4SE) |
フラッシュ製品がハイブリッドセクターアーキテクチャーで構成されている場合、4-KBセクターおよび224-KBセクター毎に、個々のPPBビットでプロテクトまたは案プロテクトできます。対応するPPBビットは、セクターアドレスにより決定されます。フラッシュ製品が一定のセクターアーキテクチャーで構成されている場合、8つの4-KBセクターおよび1つの224-KBセクターが、1つの256-KBセクターとして結合されます。1つの単一PPBビットが、組み合わされた256-KBセクター全体を制御しす。
セクタープロテクションを含むフラッシュ上の他の操作を行う前に、最初に必要なセクターアーキテクチャーを設定する必要があります。以下のアプリケーションノートで
サイプレスフラッシュ製品のセクタープロテクション技術に関して学習するために参照することができます。