フラッシュメモリ製品におけるVCCとVIOの代表的な取り扱いについて - KBA236540
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: HiKu_1337496
Original KBA: Typical handling of VCC and VIO on Flash memory products – KBA236540
バージョン **
インフィニオンのシリアルNORおよびパラレルNORフラッシュ・メモリ製品には、2つの汎用I/O(VIO)電源オプションがあります。
a. VCCとVIO(電圧レベルは同一でも異なっていてもよい)
b. VIO = VCC
汎用I/O (VIO): フラッシュ デバイスの入力で受け入れられる最大電圧レベル、および出力で駆動される電圧レベルは、VIO に印加される特定の電圧によって決定されます。この VIO 機能により、フラッシュ デバイスは、他のデバイスからの入力電圧レベルや、デバイス コア (VCC) 電圧とは異なる電圧インターフェース信号レベルを持つ同じバス上の出力電圧レベルを許容することができます。 VIO 機能の実装は、コンフィギュレーション レジスタの設定ではなく、ハードウェアの実装になります。したがって、VIO入力ピンに特定のVIO電圧を印加すると、コアVCCとは異なるI/O電圧レベルが設定され、I/OピンはVIO電圧より大きく動作することはできません。
この知識ベース記事では、上記の機能オプション (a) と (b) に焦点を当てます。したがって、ユーザーは、特定のVIO機能オプションをサポートする適切な注文モデル番号を選択する必要があります。(詳細については、それぞれのデータシートを参照してください)
解決策:
VCCとVIO機能を持つQuad SPI ('option a'):
VIOとVCCの接続には、0.1μFのデカップリングコンデンサも含めることを推奨します。 デカップリングコンデンサは、VCC電源入力端子とGND間、およびVIO電源入力端子とGND間に、できるだけパッケージの近くに配置することが必要です。VIO機能は,すべてのQuad SPIパッケージ・オプションで利用できるわけではありません。インターフェイス信号がデバイスのコアVCCと同じ電圧で動作するように、VIOをVCCに接続することができます。電源の立ち上がり時には,VIOの電源電圧はVCCの電源電圧以下のままでなければなりません。SO16パッケージとの後方互換性を保つため,パッケージ内部ではVIO電源はVCCに接続され,I/OピンはVCCレベルで機能します。従って、VIO = VCC の場合、VIO 電源はパッケージ内部の VCC に接続されます。このブロック図は、VCCとVIO入力ピンが別々に接続され、異なる回路電圧要件を必要とするQuad SPIパッケージにも適用されます。その他のデザインレイアウトの詳細および仕様については、AN98058「Serial Peripheral Interface (SPI) FL Flash Layout Guide」 を参照してください。
QSPIの電圧レベル:
FS-S: VCC = 1.7V - 2.0V
VIO = オプションなし
FL-S: VCC = 2.7V - 3.6V
VIO = 1.65V - 3.6V
VCCとVIOの機能を持つパラレルNOR('option a'):
クワッドSPI接続と同様に、VIOとVCCの両方に0.1μFのデカップリングコンデンサを接続することが推奨されます。デカップリングコンデンサは,VCC電源入力端子とGND間,およびVIO電源入力端子とGND間に,できるだけパッケージの近くに配置することが必要です。 電源立ち上げ時には,VIO電源電圧はVCC電源電圧以下を維持する必要があります。このブロック図は、VCCとVIOの入力ピンが別々に接続されているNORパッケージに適用され、異なる回路電圧要件が必要となります。設計レイアウトの詳細と仕様については、AN216200 「Non-burst-mode parallel NOR flash memory - layout guide for PCBs”」を参照してください。
注: BYTE#入力信号は、x16(WORD)モード(DQ0~DQ15)のデータ幅を表すためにVIHに接続されています。
PNORの電圧レベル:
GL-T、GL-S:
VCC = 2.7V - 3.6V
VIO = 1.65V - 3.6V
VIO=VCC機能付きパラレルNOR(「オプションb」):
VIO = VCCモデルの場合,VIO入力信号ピンを外部でVCCに結び,インターフェース信号をデバイスのコアVCCと同じ電圧で動作させる。電源立ち上げ時には,VIOの電源電圧はVCCの電源電圧以下を維持する必要があります。 VIO 入力信号ピンをフローティングのままにしたり,GND に接続することはできません。 従って,VIO を外部で直接 VCC に接続する必要があり,I/O 端子は VCC レベルで機能します。
注: BYTE#入力信号は,x16(WORD)モード(DQ0~DQ15)のデータ幅を表現するために,VIHに結びつけます。
PNORの電圧レベル:
GL-T, GL-S:
VCC = 2.7V - 3.6V
VIO = 2.7V - 3.6V
- タグ:
- address bus
- data bus
- datasheet
- fl-s
- fs-s
- gl-p
- gl-t
- interface
- nor flash
- packaging
- parallel
- pin configuration
- Power -Up
- serial
- voltage levels