タイトル:インポートされたMODUSTOOLBOXプロジェクトを構築できません; VISION V5.32 KBA231715 - Community Translated (JA)
Moderator
2 25, 2021
06:35 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
2 25, 2021
06:35 PM
Original KBA: Cannot Build a ModusToolbox Project Imported into ... - Cypress Developer Community
Translated by: Kenshow
タイトル:インポートされたMODUSTOOLBOXプロジェクトを構築できません; VISION V5.32
-----------------
バックグラウンド
ModusToolbox®のビルドシステム、μVisionへのエクスポートは、次のコマンドを実行することにより行われます。
make uvision5 TOOLCHAIN=ARM
ビルドシステムは2つのファイルを生成します。
- .cprj ファイル:μVisionのIDEを起動し、μVisionのプロジェクトファイル(uvprojx)を作成するには、このファイルをダブルクリックします。
- .gpdscファイル:このファイルはModusToolboxプロジェクトによって参照されるライブラリに対応CMSISコンポーネントを定義します。自動的に検出され、それが定義するコンポーネントは、µVisionプロジェクトにロードされます。
µVision v5.32の既知の問題:
µVision v5.32では、.gpdscファイルの自動検出は機能しません。µVision IDEにプロジェクトをロードすると、プロジェクトは表示されますが、HALやPDLなどの参照コンポーネントは表示されません。これにより、これらのコンポーネントにある依存ファイルが見つからないため、プロジェクトのビルドが失敗します。
インフィニオンはこの問題を解決するためにArmと協力しています。
回避策
オプション1: µVisionv5.31以前のバージョンを使用します。ファイルのインポートプロセスは期待どおりに機能します。
オプション2: µVision v5.31を使用してプロジェクトを作成し、µVisionv5.32で開きます。µVision v5.32とµVisionv5.31の両方がインストールされている必要があります。
- µVisionv5.31を起動します。
- File > Openを選択して、プロジェクトがµVisionIDEにエクスポートされたときにModusToolboxソフトウェアによって作成された.cprjファイルに移動して開きます。これにより、プロジェクトが生成されます。完了しましたら、ModusToolboxプロジェクトフォルダ内の<プロジェクト名> .uvprojx ファイルにあります。
- µVisionv5.31を閉じます。
- µVisionv5.32を起動します。
- Project > Open Projectを使用して、.uvprojxファイルを開きます。
この記事を評価: