六月 16, 2022
01:53 AM
1 解答
Attachments are accessible only for community members.
六月 24, 2022
01:34 AM
Hi,
关于USB005使用异常,您可以试试从以下几个方面进行排查:
1,是否安装最新版本的USB驱动,最新版本为6.7.2(见附件);
2,确定USB插入电脑且相应的指示灯闪烁;
3,可以线上更新USB固件,通过以下途径:点击Help---Update Firmware---ok;
4,尝试使用另一个USB005看其是否工作正常;
如果上述情况都得到了验证,还是不行,则这个USB005有可能坏了。
3 回复数
六月 19, 2022
07:37 PM
Hi,
您可以参考一下以下应用说明:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ug-powircenter-UM-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46255a50e820155c9...
另外,可以检查一下IR PowIRCenter GUI安装包中的Silicon Labs USBXpress驱动程序是否安装成功?
六月 21, 2022
02:10 AM
驱动已经安装了 是正常的 另外一个USB005工具插在我的电脑是可以正常使用的。
我尝试用C8051烧录工具对USB005烧录 USB005_PowIRCenter.hex 这个文件,现在插入电脑已经不显示有任何设备连接了。USB005左上角的D1LED也不亮了。
Attachments are accessible only for community members.
六月 24, 2022
01:34 AM