Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IGBT 論壇討論

Translation_Bot
IGBT
大家好我們正在使用IRS2011STRPBF 這個閘極驅動器驅動一個電路,並使用半橋IRFI4212H-117PXKMA1。在進行測試時,當佔空比變化超過 50% 時,Mosfet 會顯示短路或似乎輸入電壓從 24V 降至 15V 或 10V。想知道這會是什麼問題。謝謝     Show More
Translation_Bot
IGBT
目前在做T型三水平屋頂器項目,橫管用的IKWH50N65EH7,豎管用的IKZA75N120CH7,在做雙脈衝測試時,由於豎管的dic/dt增大,導致橫管的dif/dt達到了- 1800A/ us,對應的圖示裡都沒有相關的數據,請問如何判斷二極體是否安全工作區SOA,另表5中的二極體峰值反向恢復電... Show More
Translation_Bot
IGBT
在LTspice軟體裡面導入AIKQ120N75CP2_L1的spice模型,產生的符號,是否包含反並聯特性參數? 官網是否有單獨的矽二極體的spice模型? Show More
Translation_Bot
IGBT
你好, 這是我的第一個線程的後續內容: https://community.infineon.com/t5/IGBT/Basic-Gate-Driver-Questions/td-p/744462 因此,我根據本資料表第 8 頁的圖 6 組裝了電路,並測量了 VCC1、VCC2 和 VEE2 的電壓... Show More
Translation_Bot
IGBT
嗨,大家好, 我正在為 IGBT 模組尋找可靠的熱界面材料 (TIM),特別是在 900 和 1600 安培範圍內。 誰能透露一下英飛凌已採用 TIM 的模組中使用的 TIM 類型? 該系統適合長期使用(15-20 年),因此我特別擔心 TIM 隨著時間的推移會變乾或泵出等潛在問題。 我一直在考慮相... Show More
Translation_Bot
IGBT
你好,我想問下按照FF600R17KF6C_B2規格書的數據, 集電極-射極截止電流在VCE = 1700 V, VGE = 0 V, Tvj = 25°C下為5mA, 但是我們在接入1347V DC 時超過5mA,我想問下有什麼原因可能影響到測試結果呢? Show More
Translation_Bot
IGBT
請確認安裝在62mm封裝上的散熱器的表面粗糙度。AN說≤10...15μm,但是理解為10~15μm對嗎?圖5中記載為>10μm,其他封裝的AN中記載為10μm,請確認。     Show More
Translation_Bot
IGBT
我們正在尋找 4 針插頭的零件號碼或製造商,以安裝在 62mm igbt 封裝的閘極發射極連接上 例如FF800R12KE7 有人有關於這種類型連接器的資訊嗎 我們見過三菱最新的 9900 系列,但不知道是誰製造的。是 Show More
Translation_Bot
IGBT
您好, 關於IGBT單管輸入、輸出和反向傳輸電容Cies、Coes和Cres的測試頻率,為什麼有的是100kHz(IKY140N120CH7),有1MHz(IKQ75N120CT2)呢? Show More
Translation_Bot
IGBT
您好, 關於IGBT模組(FP30R06W1E3)的熱阻抗曲線,我看到貴司規格書中只畫了RthJH,我知道得到RthJC的對應關係呢? Show More
討論板資訊

IGBT

英飛凌的IGBT(分立器件和模塊)產品種類齊全,從600V到6500V,具有不同的額定電流和不同的拓撲結構,幾乎可以滿足所有應用。使用英飛凌提供的產品和評估板,在英飛凌社區獲得全方位技術支持。