Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IGBT フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
IGBT
みなさん、こんにちは。 私は LTSPICE で IHW30N135R5 スパイス モデルを試しており、Cies (ゲート エミッタ容量) または Qgate を増やしながらいくつかのステップを実行したいと考えていました。 LTspiceでは、ステップごとにモデル内のパラメータの値を変更することがで... Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBT震荡
solved msg Solved
工程师,您好: 在使用常规驱动电路驱动IGBT时,开关波形出现以下问题,示波器暂时无法保存波形,只能手机照拍。设计的驱动电路时很简单的驱动电路,PWM,光耦,驱动电阻,IGBT,但是在IGBT的CE之间加了一个RC吸收回路,分别为10欧姆和4.7nF。如下图所示,黄色的为GE之间的电压波形,紫色的为... Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBT または SIC モジュールの熱抵抗曲線が r と t の 4 つのグループを与えるのはなぜですか? 1グループ、2グループ、3グループ、または5グループにすることはできますか?また、時定数tの値に何か条件はありますか?現在のデータシートから判断すると、基本的には 2 秒以内です。2 秒を超... Show More
Translation_Bot
IGBT
こんにちは、IGBT FF900R17ME7W_B11 に適したゲート ドライバを選択しています。入力電圧 1200Vdc、標高 5km のシステムに適用する必要があります。IEC61800-5-1 標準、汚染レベル 2 に従ってエア ギャップと沿面距離を計算しました。過電圧レベル III、基礎絶縁... Show More
Translation_Bot
IGBT
ドライバーIC:ACPL-332J 元の条件: Rge+Cge=10Ω+4.7nF; Rgon=Rgoff=30V; Vge=0V/+15V; 変更後: Rge+Cge=10ohm+10nF;Rgon=Rgoff=40ohm;Vdc=600V;Tsc=4us;Vge=0V/+15V; 交換後はショッ... Show More
Translation_Bot
IGBT
FF300R12KS4
solved msg Solved
FF300R12KS4 このモデル IGBT の内部回路の仕様は 1 つだけですか?この IGBT ソースはハンガリーでのみ生産されているのでしょうか? IGBTのグランドシンボルを表現する方法は1つしかないのでしょうか? Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBTドライバチップの入力側電源は絶縁する必要がありますか? Show More
Translation_Bot
IGBT
こんにちは!PLECSの熱モデルを使って、コンバータの効率を評価しようとしています。しかし、 インフィニオン が提供する半導体デバイスモデルについては、ちょっと混乱しています 。 インフィニオン のドキュメント ( ディスクリートパッケージのIGBTとシリコンダイオードのインフィニオンのシミュレーシ... Show More
Translation_Bot
IGBT
驱动芯片
solved msg Solved
在使用贵公司1ED020I12-F2芯片时,芯片可以正常使用,但是发现14号引脚RST和15号引脚VCC短路,这可能是什么原因呢? Show More
Translation_Bot
IGBT
IN+がローに変化した後、アウトピンがハイ(10V)になることがあります。 なぜ低に変わらないのですか? IC(1ED020I12FTA)には、2レベルターンオフ機能に関するバグがあると思います。 どう思いますか。 Show More
掲示板情報

IGBT

インフィニオンのIGBT (ディスクリートおよびモジュール) は、600 Vから6500 Vにわたり、さまざまな電流定格を提供し、ほぼ無限のアプリケーション向けのさまざまなトポロジーで利用いただけます。インフィニオンの製品や評価ボードを使い、次のプロジェクト向けにコミュニティからのサポートを見つけてください。