Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IGBT フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
IGBT
こんにちは これは、ここでの私の最初のスレッドのフォローアップです https://community.infineon.com/t5/IGBT/Basic-Gate-Driver-Questions/td-p/744462 そこで、このデータシートの8ページの図6に従って回路を組み立て、VCC1、... Show More
Translation_Bot
IGBT
親愛なるサポーター   私は、以下のKBAを翻訳したい、私の仕事に確認してください。   安全動作領域曲線の理解 - Infineon Developer Community   よろしくお願いいたします。   YuSu_3285495 Show More
Translation_Bot
IGBT
  (1) 試験条件は、Ic、nom=600A、Tf=65、Tvj_max=175C で記述されています。 VCESAT=1.21V に従って計算すると、Tjmax=600*1.21*Rth,j-f+65℃=144.86℃は 175℃よりもはるかに小さくなります。 (IC、公称値は定常状態電流であ... Show More
Translation_Bot
IGBT
常に過電流が発生しており、電源は正常ですが、DESAT ピンのコンデンサを削除した後も過電流が発生し、DESAT ピンの電圧は 9V まで上昇しません。 Show More
Translation_Bot
IGBT
目前在做T型三电平逆变器项目,横管用的IKWH50N65EH7,竖管用的IKZA75N120CH7,在做双脉冲测试时,由于竖管的DIC/DT较大,导致横管的dif/dt达到了-1800A/us,对应的图标里都没有相关的数据,请问如何判断二极管是否处在安全工作区SOA,另外表 5中的ダイオードピーク... Show More
Translation_Bot
IGBT
添付されているのは、私たちが探しているコネクタの写真です、私たちは注文できるようにピンとハウジングの部品番号が必要です Show More
Translation_Bot
IGBT
こんにちは、FF600R17KF6C_B2の仕様書に基づいたデータについてお聞きしたいのですが。 コレクタ・エミッタ間遮断電流は、VCE = 1700 V、VGE = 0 V、Tvj = 25°Cで5mAです。 しかし、1347V DCに接続すると5mAを超えます。テスト結果に影響を与える可能性のあ... Show More
Translation_Bot
IGBT
こんにちは 100〜120kW(三相2レベルAFE)の双方向AC-DCコンバータを設計しています。 IPOSIMと計算の両方で、1200 V / 450 Aの部品の方が効率が良いことがわかります。 一番いいところを教えてもらえますか? - AC 380 Vph-ph, DC 550 - 900 Vd... Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBT中的ICN(Implemented collector current)与ICDC(Continuous DC collector current)都是在什么条件下定义的,有什么区别?具体的应用中有什么区别吗?工程应用中应该参考哪个值呢? Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBT は第 7 世代のファイン トレンチ ゲートに最適化されましたが、ウェーハとプロセス技術の観点から、今後の最適化の方向性について詳しく教えてください。 Show More
掲示板情報

IGBT

インフィニオンのIGBT (ディスクリートおよびモジュール) は、600 Vから6500 Vにわたり、さまざまな電流定格を提供し、ほぼ無限のアプリケーション向けのさまざまなトポロジーで利用いただけます。インフィニオンの製品や評価ボードを使い、次のプロジェクト向けにコミュニティからのサポートを見つけてください。