Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IGBT フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
IGBT
こんにちは、Powerflex 753周波数インバーターで使用するために、IGBTモジュール2mbi450vh-120-51をモデルff450r12kt4に交換することは可能ですか? Show More
Translation_Bot
IGBT
みなさん、こんにちは。私のボードは SmartPIM1 シリーズ IGBT モジュールFP35R12U1T4を使用する必要があります。 SmartPIM1 AN2009_09の組み立て説明書によると、PCB ボードのスルーホールがメタライズされた後に錫の層があるかどうかを聞きたいです。表面処理に錫を... Show More
Translation_Bot
IGBT
请问IGBT的工作特性按照动静态来划分的话,这两种特性各包含什么?有相关文件可以参考吗? Show More
Translation_Bot
IGBT
您好, (1)目前的驱动芯片:1ED020I12-F2(2A),IGBT模块:FS3L50R07W2H3F_B11(650v,50A)工作环境是直流母线电压在300V,纯阻性负载功率1000w。(2)但是在300V工作20s后,IGBT烧坏了。损坏情况如图,一共四处。这是因为什么?过压(电压选型的裕... Show More
Translation_Bot
IGBT
私たちは、タンクで統合的に使用するためのいくつかの誘導システムに取り組んでいます。 230V 16A 1相設計は付属の評価キットをベースにする予定ですが、1-2コイル(2-4 IGBT)で使用する400V 16A 11kWシステムも必要です このようなセットアップのためのEMIフィルタ、ブリッジ整流... Show More
Translation_Bot
IGBT
 smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/FS3L40R07W2H5F-B11%E4%B8%AD%E7%9A%84%E7%83%AD%E6%95%8F%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%9A%84%E5%9C%B0%E5%92%8C%... Show More
Translation_Bot
IGBT
これは、 1ED3124MC12H がIGBTモデル FZ900R12KP4HOSA1を駆動しようとしていることに関するものです。 以下の私の質問はすべて、ゲートドライバーに関するものです。 1。 IN+ と IN- の場合、IGBT をオンにするために PWM 信号を使用する必要があると思いますか... Show More
Translation_Bot
IGBT
親愛なる皆さん、次のトポロジは DC/AC アプリケーションおよびインバータ モードのシミュレーションです。このトポロジは整流器モードのシミュレーションに使用できますか?パラメータを設定するにはどうすればよいですか?ありがとう!      smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6... Show More
Translation_Bot
IGBT
您好: 现在我们在用贵公司的1ED020I12-F2芯片,但是出现了一个问题,在使用数据手册基本电路图的前提下,该芯片的OUT引脚一直输出低电平,此时/FLT也是低电平。后测量后发现DESAT引脚上有大约0.7V的电压,然后我们给了DESAT一个低电平,此时输出是正常的,/FLT也是高电平,即正常工... Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBT はオフ時に大電流を遮断しますので、電流と電圧が重なり損失が大きくなります。電圧と電流ストレスが仕様を満たしているかどうかを判断します。ターンオフ損失は SOA の範囲内ですか? (この連続プロセスが非常に短いと仮定すると、それは起動の瞬間です)smartconx_target@Q!w2e3... Show More
掲示板情報

IGBT

インフィニオンのIGBT (ディスクリートおよびモジュール) は、600 Vから6500 Vにわたり、さまざまな電流定格を提供し、ほぼ無限のアプリケーション向けのさまざまなトポロジーで利用いただけます。インフィニオンの製品や評価ボードを使い、次のプロジェクト向けにコミュニティからのサポートを見つけてください。