Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

IGBT フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
IGBT
PressFtiに関して1点確認させてください。 下記ANに記載している補助治具に関してですが、こちらはインフィニオン様が設計しているとANに記載がございますが、インフィニオン様からご提供は可能という事でしょうか? AN P6抜粋   実際にPressIn、PressOutする治具はお客様の方で用... Show More
Translation_Bot
IGBT
リチウム電池保護基板プロジェクト、ハイサイドNMOSチューブが充放電回路を制御します。今回、ゲートドライバチップ IRS25752LTRPBF を選択したのですが、サンプルを返却してデバッグしたところ、MCU がハイレベル信号を与えた後、チップが動作せず、出力がないことがわかりました。その駆動回路は... Show More
Translation_Bot
IGBT
1、采用两片IR2103驱动一个H桥,开关管采用SGL160N60UFDTU,负载为一个线圈,电感约为40mH,电阻2.4Ω,线圈正向通电时间为44ms,反向通电时间为14ms,门极开通电阻为22Ω,关断电阻为0Ω,门极对发射极有16V稳压管,如图所示,线圈正反向通电时间间隔20秒以上   2、操... Show More
Translation_Bot
IGBT
您好,我使用的IGBT模块是F4-100R12KS4。使用两个IGBT进行导通充当开关电源,目前空载即输出不接任何负载只接示波器的话,当电源电压小于GS电压时候,可以正常使用,当大于GS电压时候,电压就没有办法上升,并且PWM波形保持一致,如下图所示,请问这是什么现象。  smartconx_ta... Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBTの開閉遅延の具体的な式は導出されますか? たとえば、寄生コンデンサの充電と放電の具体的な関係smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT-activation-and-shutdown-process/td-p/656193 Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBTモジュールの熱抵抗に記載されている条件を確認してください。 以下のデータシートのRthCH条件は、グリースを塗布し、熱伝導率が1W/mKの場合、熱抵抗値は0.068K/Wであると理解しています。各社が様々なグリースを選んでいるので、特に推奨する面積や厚みはないと考えています。インフィニオンが... Show More
Translation_Bot
IGBT
ダイオードの逆回復時間の値はBSMGB20DN2のマニュアルに記載されていますが、 FF200R12KS4のマニュアルにはダイオードの逆回復時間の値は記載されていません。 ?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/%E4%BA%8C%E6%9E... Show More
Translation_Bot
IGBT
IGBTモジュールの逆回復ピーク電流、回復電荷、逆回復損失(1パルスあたり)などの基本的な試験回路と試験手順を詳しくご紹介します。ありがとう!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%AF%84... Show More
Translation_Bot
IGBT
IR2103マニュアルに基づく内部ブロック図 低電圧ロックアウトには VCC のみが関係します。ハイサイドがブートストラップによって電力供給されている場合、低電圧ロックアウトもありますか?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR210... Show More
Translation_Bot
IGBT
仕様の最小駆動ピーク電流は 2A、代表値はそれぞれ 4A と 3.5A CIB モジュールを駆動する場合、CIB モジュールの内部 IGBT Rgint = 1.5Ω、15V 単一電源で駆動、ターンオフ抵抗は 4.7Ω として選択されているため、シャットダウン時の理論上の最大ピーク電流は 15/(4... Show More
掲示板情報

IGBT

インフィニオンのIGBT (ディスクリートおよびモジュール) は、600 Vから6500 Vにわたり、さまざまな電流定格を提供し、ほぼ無限のアプリケーション向けのさまざまなトポロジーで利用いただけます。インフィニオンの製品や評価ボードを使い、次のプロジェクト向けにコミュニティからのサポートを見つけてください。