Re: ダイオードの逆回復時間

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ご返事ありがとうございます。あなたの手紙には、「リバースリカバリに関して、当社のデータシートには主に参照用に所定の条件下でのIrm、Qr、およびErecの主要なパラメータが記載されています。」と記載されていましたが、この「所定の条件」とは何なのか、またそれが可能なのか知りたいのですが、教えていただけますか?テスト原理、回路、パラメータを詳しく紹介する例を挙げてください。特にIrmはどのような状況で測定されるのでしょうか、例えばこの時印加される逆電圧はいくらでしょうか?回路内に抵抗やインダクタなどの素子が直列に接続されていませんか?

ありがとう!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/td-p/666031

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

qbさん、こんにちは。

データシートの Irm 値を参照するのが最善であり、この仕様範囲内で適用するのが安全です。

Rachel_G_4-1703836096242.png

よろしくお願いします、

レイチェル

 

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/668619

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
8 返答(返信)
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

以下の図に示すように、テスト条件の主要なパラメータはデータシートに記載されています。

Rachel_G_0-1703469105907.png

テスト回路はダブルパルステスト回路が使用可能であり、ダブルパルス回路テストの詳細は別紙に記載しておりますのでご参照ください。

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/666137

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは!辛抱強くご回答いただきありがとうございます。ダブルパルステストの情報を注意深く調べましたが、まだ疑問がいくつかありますので、お知らせください。

qb2023_0-1703576494609.png

 

qb2023_1-1703576494614.png

 

2に示すように、真空管2をオンにすると、 T1期間は負荷に流れる電流を制御できることがわかりました。T2期間は、真空管2をオフにします。このとき、負荷電流は真空管1のダイオードに流れます。つまり、ダイオードは順方向に導通しています。 T3の間に、真空管2が再びオンになります。このとき、 DC+、真空管 1 のダイオード( +負荷)、 DC- がループを形成します。追加のダイオードの変換プロセスは、チューブ1を順方向から逆方向までテストできます。私の疑問は、 -dif/dt=3500A/usがどのように制御および実装されているのかということです。 Irm はどのように測定されますか?また、ダイオードのボルトアンペア特性を教えていただいたことがあるのですが、この特性図はダブルパルス試験によってどのように得られたのでしょうか?

qb2023_2-1703576494620.png

 

この図から判断すると、 iFの大きさなどの特定の値は実際には外部回路と対応するパラメータによって決定されるため、この特性図のテストには対応するテスト回路とテスト方法を取得する必要があります。 Irm はどのように定義されますか?マニュアルのiF がダイオードの定格値を表し、ダイオードに流れる実際の電流が実際のアプリケーションに依存するのと同じように、 Irm はダイオードに流れることができる最大逆電流を表しますか?このように理解してよいでしょうか?ありがとう!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/666915

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

1. -dif/dt=3500A/us はどのように制御されますか?

V=L*di/dtより、 dif/dtはループ配線のインダクタンスとスイッチ管のスイッチング速度に関係しますので、ゲート抵抗Rgの調整や回路の最適化など、実際の回路に合わせたデバッグが必要です。基板レイアウト設計など

2. Irm はどのように測定されますか?また、ダイオードのボルトアンペア特性を教えていただいたことがあるのですが、この特性図はダブルパルス試験によってどのように得られたのでしょうか?

電圧プローブと電流プローブを介してダイオードの電流と電圧の波形を直接測定します。

3. Irm はどのように定義されますか? Irm の特性は、このダイオードに流れることができる最大逆電流ですか?

Irm の定義はピーク逆回復電流です。この値の値は試験条件に関係します。下図に示すように、この値は試験条件が変化すると変化します。たとえば、さまざまな温度での値です。違うでしょう。

Rachel_G_0-1703579984103.png

ダイオードに流れることができる最大逆電流のパラメータに関しては、ダイオードの SOA 曲線を参照する必要があります。または、ダイオードの公称電流の 2 倍に相当する Ifrm (順方向反復ピーク電流) を参照することもできます ( 2*IF)、1ms 時間しか耐えられません。

Rachel_G_1-1703580726360.png

現在取り組んでいるプロジェクトについて教えていただけますか?先ほどのモジュール FF200R12KS4 を使ってどのような研究をしたいですか?

よろしくお願いします、

レイチェル

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/666976

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるレイチェル

ご回答を踏まえると、このように理解してよろしいでしょうか? Irmの値は、 DC+ 、真空管1 、真空管2DC-ループで構成されるループで測定され、真空管1の逆電圧-電流特性からわかります。これは、 Irmモーメントにあり、その逆電圧降下は10 %的母线压降,母线上余下的90%電圧 (逆電圧600V)で、ループ寄生インダクタンスと2 つの真空管で降下するはずです。 Irmの値は、ループの寄生インダクタンスと真空管2の伝導特性 (ゲートRgで制御) によって決まりますが、このときに測定されたIrmは真空管1に対してどのような意味を持つのでしょうか?この値は1本目の真空管の逆回復特性だけでなく、 2本目の真空管のループインダクタンスやターンオン特性にも影響されるため、 Irmは本来の特性ではないと言えます。この理解は正しいでしょうか?ありがとう!燃料電池、太陽光発電、溶接装置などを応用分野とした、 dcdcおよびAC/DC応用技術の研究開発に従事しています。

 

よろしくお願いします

qb

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/668559

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

ダイオードの逆回復が発生するかどうかは、主に設計された回路の動作原理によって決まります。ダイオードの逆回復が発生すると、ループの寄生インダクタンスと 2 つの真空管のスイッチング速度がループ電流の di/dt に影響し、それが Irm の値に影響します。ダイオードには安全動作領域があり、ダイオードが許容する最大逆電流を超えると、igbt と逆並列に接続されたダイオードが故障する危険があります。

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/668573

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるレイチェル

 

ダイオードに流れることができる最大逆電流のパラメータについては、マニュアルには記載されていません。前の回答では、 Ifrm (順方向繰り返しピーク電流) を参照できるとありました。この値またはその割合を使用できますか?ダイオードに流すことができる逆電流の最大値はどれくらいですか?回路設計によっては問題が発生する可能性があるため、再度確認してください。ありがとう!

 

よろしくお願いします

 

qb

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/668609

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

qbさん、こんにちは。

データシートの Irm 値を参照するのが最善であり、この仕様範囲内で適用するのが安全です。

Rachel_G_4-1703836096242.png

よろしくお願いします、

レイチェル

 

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/668619

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

どうもありがとうございます!新年明けましておめでとうございます。すべてがうまくいきますように!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Re-%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1%E5%8F%8D%E5%90%91%E6%81%A2%E5%A4%8D%E6%97%B6%E9%97%B4/m-p/668636

0 件の賞賛