Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

IR2103マニュアルに基づく内部ブロック図

mountee_0-1701968154068.png

低電圧ロックアウトには VCC のみが関係します。ハイサイドがブートストラップによって電力供給されている場合、低電圧ロックアウトもありますか?

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/td-p/655179

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

1. つまり、VCC が不足電圧しきい値よりも高い場合、ブートストラップ コンデンサの電圧に関係なくハイサイドが出力されるということですか?

はい。

2. LS がオンになると、ブートストラップ コンデンサの充電プロセス中に、充電回路は R1 抵抗の代わりに LS 下部チューブを使用します。 LS がオフになると、ブートストラップ コンデンサは HS に放電し、放電回路には抵抗 R1 が含まれません。ブートストラップ コンデンサの選択値 100uF は大きすぎます。値を下げることをお勧めします。10uF を試してみてください。

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655344

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

UV 不足電圧保護機能は Vcc に対するものであり、UV 機能は出力の接続方法とは関係ありません。ハイサイドにブートストラップ モードで電力が供給されている場合、低電圧ロックアウト機能も備えています。代表的な接続線を以下に示します。

Rachel_G_0-1702004333109.png

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655298

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは!

言い換えれば、VCC が不足電圧しきい値よりも高い場合、ブートストラップ コンデンサの電圧に関係なくハイサイドが出力されるということですか?

また、R1=200kΩ、ブートストラップコンデンサ100uF、時定数20秒の場合、電源投入後約10秒後に上管をONにすると上管電圧が上がらない場合があります。十分な熱が発生すると、上部チューブの熱破壊が発生します。

mountee_0-1702006248723.png

したがって、同じ機能を備え、上側不足電圧ロックアウトを追加したドライバを推奨してください。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655319

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

1. つまり、VCC が不足電圧しきい値よりも高い場合、ブートストラップ コンデンサの電圧に関係なくハイサイドが出力されるということですか?

はい。

2. LS がオンになると、ブートストラップ コンデンサの充電プロセス中に、充電回路は R1 抵抗の代わりに LS 下部チューブを使用します。 LS がオフになると、ブートストラップ コンデンサは HS に放電し、放電回路には抵抗 R1 が含まれません。ブートストラップ コンデンサの選択値 100uF は大きすぎます。値を下げることをお勧めします。10uF を試してみてください。

よろしくお願いします、

レイチェル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IR2103%E9%AB%98%E4%BE%A7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%85%B7%E5%A4%87%E6%AC%A0%E5%8E%8B%E9%97%AD%E9%94%81/m-p/655344

0 件の賞賛