Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

IGBT テストの質問:

  • テスト IGBT モデル: IGW30N65L5 および IGW40N65F5、下の図の Q1 および Q2。
  • テストツール: マルチメーター;
  • バッテリー電圧は28V、負荷抵抗は2Ω、接続後の電流は約12Aです。
  • 測定プロセス:

(1) 2 番電池のプラス極を外し、Q1 に電源を制御します。Q1 がオンになります。E1 は 27.2V の電圧を測定できます。UC1E1 の測定電圧は 0.8V、C2 点の電圧測定は 27V になります。 .V. 電圧表示があります。

(2) 電源がオフのときに、マルチメータのダイオード設定を使用して、CE の両端の逆並列ダイオード特性を測定します。赤いテスト リードを C に、黒いテスト リードを E に置きます。マルチメータには電圧がありません。表示は正常です。赤いテスト リードを E に置き、黒いテスト リードを C に置くと、マルチメーターには電圧表示があり、IGW30N65L5 は 0.502v を示し、IGW40N65F5 は 1.4V を示します。

 

要約すると: IGBT には逆並列ダイオードがあります。IGBT が逆並列ダイオード特性を持たないことを望みます。そうでない場合、バッテリー 1 番がオンになると、バッテリー 2 番が逆充電されます。メーカーに期待します。それをテストしてテスト結果を与えることができます。

图片1.png

 
メディアを更新する
 
メディアを更新する

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGW30N65L5%E5%92%8CIGW40N65F5/td-p/633354

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

IGW40N65F5 および IGW30N65L5 は、逆並列ダイオードのないシングル IGBT です。ダイオードを測定して IGBT を測定する場合、測定するのは IGBT の C と E の等価抵抗間の電圧だけであり、特に測定する 1.4V はダイオードの管電圧降下ではありません。下の図は、参考のために実際の逆並列ダイオード付き IGBT (IKW40N65H5) の測定結果を示しています。

バッテリーの逆充電の話がありましたが、ダウンチューブIGBTのゲートはフローティングになっているのでしょうか? IGBT をオフにする必要がある場合は、GE を短絡するか負の電圧を与える必要があり、ゲートをフローティングのままにしてはならず、そうしないと IGBT デバイスが適切に動作しません。IGBT がオフになると電流が流れなくなります。通常は正常に動作します(漏れ電流は無視されます)。

Rachel_Gao_1-1698906284263.png

よろしくお願いします、

レイチェル

 

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、

IGW40N65F5 および IGW30N65L5 は、逆並列ダイオードのないシングル IGBT です。ダイオードを測定して IGBT を測定する場合、測定するのは IGBT の C と E の等価抵抗間の電圧だけであり、特に測定する 1.4V はダイオードの管電圧降下ではありません。下の図は、参考のために実際の逆並列ダイオード付き IGBT (IKW40N65H5) の測定結果を示しています。

バッテリーの逆充電の話がありましたが、ダウンチューブIGBTのゲートはフローティングになっているのでしょうか? IGBT をオフにする必要がある場合は、GE を短絡するか負の電圧を与える必要があり、ゲートをフローティングのままにしてはならず、そうしないと IGBT デバイスが適切に動作しません。IGBT がオフになると電流が流れなくなります。通常は正常に動作します(漏れ電流は無視されます)。

Rachel_Gao_1-1698906284263.png

よろしくお願いします、

レイチェル

 

 

0 件の賞賛