IGCM15F60GA 不工作

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的同事您好,

幾個月前,我使用POWER_DRILL2GOTDA5235_868_5_BOARD IGCM15F60GAPOWER_DRILL2GO 模組創建了 。這個想法是創建一個三相逆變器並調節小型三相WM_MOTOR_CONTROL_01的速度。當我將COOLDIM_PRG_BOARD控制連接到POWER_DRILL2GO控制項後,沒有任何反應。控制信號在那裡,但沒有其他信號。 什麼可能是原因? 在附件中,您可以看到我的示意圖的圖片。 如果您能幫助我,我將非常感謝。

提前致謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/td-p/662212

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,
1. 接腳 17、18、19 應透過分流電阻器接地,但如果您不關心過電流保護,則可以使用細跡線將這些引腳連接到訊號接地(靠近 Vss 引腳)。
2. MULTICH_CONNECT_PCB在引腳 13 和 16 之間放置一個 100nF/35V 的陶瓷電容,並且應靠近引腳。
3. 為7815 IC 的工作提供18V 輸入。
4. MULTICH_CONNECT_PCB是POWER_DRILL2GO引腳之間的緩衝電容器(23 和引腳 17、18、19 的公共點),並且應靠近POWER_DRILL2GO引腳。

請參閱本文檔了解更多詳細信息,AN2016-11 應用注意事項

建議:請查看共享應用筆記中的過流保護並實施以避免失敗。

最好的問候,
維基 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/663832

在原始文章中檢視解決方案

0
9 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,感
謝您聯繫英菲尼昂。 我們正在查看您的主題,並會盡快與您聯繫。

最好的問候,
維基 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/662805

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,
1. 接腳 17、18、19 應透過分流電阻器接地,但如果您不關心過電流保護,則可以使用細跡線將這些引腳連接到訊號接地(靠近 Vss 引腳)。
2. MULTICH_CONNECT_PCB在引腳 13 和 16 之間放置一個 100nF/35V 的陶瓷電容,並且應靠近引腳。
3. 為7815 IC 的工作提供18V 輸入。
4. MULTICH_CONNECT_PCB是POWER_DRILL2GO引腳之間的緩衝電容器(23 和引腳 17、18、19 的公共點),並且應靠近POWER_DRILL2GO引腳。

請參閱本文檔了解更多詳細信息,AN2016-11 應用注意事項

建議:請查看共享應用筆記中的過流保護並實施以避免失敗。

最好的問候,
維基 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/663832

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

再次你好

非常感謝您的建議。 我會做你所說的一切,並給你反饋。 當然,在下一個原型設計中COOLDIM_PRG_BOARD將添加分流電阻器以進行電流保護。目前我想測試WM_MOTOR_CONTROL_01控制的軟體。

非常感謝 聖誕快樂

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/664878

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,維基。 我嘗試了提到的,但不幸的是,結果與之前相同。 如果發生了捷徑,我應該很高興,但再次沒有什麼。 在附件中,我向您發送了 U 相控信號的兩個示波圖,PWM 脈衝來自高端。 最高頻率約為 4,7 千赫。 真的我不明白有什麼問題。 六個信號存在於積分電路的引腳上。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/665727

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,
我們將等待您的反饋,敬請期待因假期而回應會有些延遲。
節日快樂!

最好的問候,
維基 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/665273

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,

可以檢查以下引腳之間的電壓嗎?
1.Vcc(13)和 Vss(16)之間的電壓應
該在 15 伏特 2 左右。
Vcc(13)和 NW(17)之間的電壓應該
在 15V3 左右。
電壓在 +VB_U(2)和-VS_U(1)之間的電壓應該接近 14V 4

Vss(16)和 NW(17)之間的電壓應
該接近 0
V 五。 P(23)和 NW(17)之間的電壓
應在 310V 左右
,應接近 0
V 6。電壓(15)和 Vss(16)之間的電壓應
該接近 0
伏 7。VFO(14)和 Vss(16)之間的電壓
必須接近 5V(必須通過電阻拉到 5V)

 

如果以上所有信號電平均為正確,則僅向工作週期 45% 和頻率小於 20 kHz 的 U 相 Hin, Lin 提供免費 PWM。
檢查引腳(22)和引腳(17)之間的波形。 請分享您的波形,以便我們可以檢視它們並建議進一步解決問題的步驟。

最好的問候,
維基 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/670182

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨維基,

我已經檢查了你提到的一切 除了啟動程序電路之外,所有信號都是正確的。 引腳 1 和 2、3 和 4、5 和 6 之間的電壓約為 0V。 似乎內部啟動程序電路不起作用。 也許每個相位都必須添加外部啟動程序電路。 啟動帶電阻應該是多少歐姆? 引導二極管是否快速(例如 1N4148)

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/671868

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,
有兩種可能性。 1. CIPOS_IPM_DEMO2018中出現某種故障,2. 沒有為自舉電路充電的路徑。
你可以將所有底部開關保持在ON狀態,這樣就會有一個路徑給自舉電容充電,然後測量電壓,仍然沒有電壓出現在引腳1和2、3和4、5和6之間,那麼你可以想到要替換CIPOS_IPM_DEMO2018 ,而不是連接外部自舉電路。

此致,
維姬小號

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/672011

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,
我們很樂意等待您的回复。

最好的問候,
維基 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/673683

0