IGCM15F60GA不起作用

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的同事们,你好,

几个月前,我使用IGCM15F60GA 模块创建了一个POWER_DRILL2GOTDA5235_868_5_BOARDPOWER_DRILL2GO 。这个想法是创建一个三相逆变器并调节小型三相 WM_MOTOR_CONTROL_01的速度。 将控制 COOLDIM_PRG_BOARD 连接到 POWER_DRILL2GO 控制后,什么也没发生。 控制信号在那里,但没有别的。 可能是什么原因? 在附件中,你可以看到我的示意图。 如果你能帮助我,我将不胜感激。

提前谢谢

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/td-p/662212

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好
1. 引脚 17、18、19 应通过分流电阻器接地,但如果您不担心过流保护,则可以使用细走线将这些引脚连接到信号接地(靠近 Vss 引脚)。
2. 在引脚13和16之间 MULTICH_CONNECT_PCB 100nF/35V的陶瓷电容,并应靠近引脚。
3.为7815 IC的运行提供18V输入。
4.在MULTICH_CONNECT_PCB POWER_DRILL2GO引脚(23和引脚17、18、19的公共点)之间 缓冲电容器,并应靠近POWER_DRILL2GO 引脚。

请参阅本文档了解更多详细信息,AN2016-11 应用说明

建议:请查看共享应用说明中的过流保护,并实施该保护以避免故障。

最诚挚的问候,
Vicky S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/663832

在原帖中查看解决方案

0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,
感谢你联系英飞凌。 我们正在调查您的话题,并将很快给您回复。

最诚挚的问候,
Vicky S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/662805

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好
1. 引脚 17、18、19 应通过分流电阻器接地,但如果您不担心过流保护,则可以使用细走线将这些引脚连接到信号接地(靠近 Vss 引脚)。
2. 在引脚13和16之间 MULTICH_CONNECT_PCB 100nF/35V的陶瓷电容,并应靠近引脚。
3.为7815 IC的运行提供18V输入。
4.在MULTICH_CONNECT_PCB POWER_DRILL2GO引脚(23和引脚17、18、19的公共点)之间 缓冲电容器,并应靠近POWER_DRILL2GO 引脚。

请参阅本文档了解更多详细信息,AN2016-11 应用说明

建议:请查看共享应用说明中的过流保护,并实施该保护以避免故障。

最诚挚的问候,
Vicky S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/663832

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

再问一遍,

非常感谢你的建议。 我会照你说的去做,并会给你反馈。 可以肯定的是,在下一个原型设计中, COOLDIM_PRG_BOARD 将添加分流电阻器以提供电流保护。 目前,我想测试我的软件进行 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制。

非常感谢。 节日快乐

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/664878

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Vicky。 我尝试了上面提到的内容,但不幸的是结果和以前一样。 如果出现捷径,我应该很高兴,但又什么都没有。 在附件中,我给你发送了两个 U 相控制信号的示波图。PWM 脉冲来自高边。 最高频率约为 4,7kHz。 我真的不明白出了什么问题。 这六个信号存在于积分电路的引脚上。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/665727

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好:
我们将等待您的反馈,预计由于节假日,回复会有所延迟。
节日快乐!

最诚挚的问候,
Vicky S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/665273

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,你

能检查一下以下引脚之间的电压吗?
1。Vcc (13) 和 Vss (16) 之间的电压应
在 15
V 左右 2.Vcc (13) 和 NW (17) 之间的电压应
在 15V 左右 3
.介于 +VB_U (2) 和-Vs_U (1)
之间的电压应接近 14V 4。
Vss (16) 和 NW (17)
之间的电压应接近 0V 五
。 P (23) 和 NW (17) 之间的电压
应在 310V 左右
它应该接近 0
V 6。Itrip (15) 和 Vss (16)
之间的电压应接近 0
V 7。VFO (14) 和 Vss (16) 之间的电压
必须接近 5V(必须通过电阻器上调至 5V)

 

如果以上所有信号电平均正确,则仅向占空比为 45%、频率小于 20 kHz 的 U 相 Hin、Lin 提供免费 PWM。
检查引脚 (22) 和引脚 (17) 之间的波形。 请分享您的波形,以便我们对其进行审查并提出解决问题的进一步措施。

最诚挚的问候,
Vicky S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/670182

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Vicky,

我已经检查了你提到的所有内容。 除引导电路外,所有信号均正确。 引脚 1 和 2、3 和 4、5 和 6 之间的电压约为 0V。 内部引导电路似乎不起作用。 也许每个阶段都必须添加外部自举电路。 自举电阻应为多少欧姆? 自举二极管速度快吗(例如 1N4148)

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/671868

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,
有两种可能性。 1。 CIPOS_IPM_DEMO2018中的某种失败 , 2.没有为自举电路充电的路径。
您可以将所有底部开关保持在 ON 状态,以便有一条路径为自举电容器充电,然后测量电压,但仍然电压不会出现引脚 1 和 2、3 和 4、5 和 6 然后您可以考虑更换 CIPOS_IPM_DEMO2018 而不是连接外部自举电路。

此致敬意
薇姬 S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/672011

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好:
我们诚挚地等待您的回复。

最诚挚的问候,
Vicky S

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGCM15F60GA-not-working/m-p/673683

0 点赞