1 解答
Attachments are accessible only for community members.
二月 14, 2022
11:14 PM
您好,
感谢使用Infineon Community。
1.VCEsat 正温度系数,是并联IGBT的基本要求。举例可以看下图:
这是我们一款75A Ic的IGBT L5产品:IKZ75N65EL5,图中可以看到在负载为75A时,VCEsat的温度系数是正的,这时对IGBT并联的使用是有利的。因为温度高的芯片VCEsat也会变高,会分得较少得电流,因此形成了一个负反馈,使静态均流趋于收敛。
2. 开关特性上,L5开关速度比较慢,同样也有利于动态均流。
最大Ic目前对于L5芯片来说是75A,详细电流信息可以参考附件中得Datasheet
Steven
2 回复数
Attachments are accessible only for community members.
二月 14, 2022
11:14 PM