Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

質問 1: IGBT が受ける電圧ストレスは時間に関係しますか? Vce の電圧スパイクの持続時間がわずか 1us または 10ns である場合、それは IGBT にとって脅威ですか?

質問 2: 上記を踏まえて、ある製品の IGBT 電圧ピーク値を測定したいのですが、Vce 電圧波形を収集するにはどのような帯域幅のデバイスを選択すればよいですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%9A%84Vce%E6%89%80%E5%8F%97%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%BA%94%E5%8A%9B%E4%B8%8E%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/td-p/677921

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

、こんにちは。

IGBT が受ける電圧ストレスは時間に関係しますか?極端なテストでは、電圧ストレスと時間の間に関係があることが判明しました。時折発生するオーバースペックの電圧スパイクは、必ずしも IGBT に損傷を与えるとは限りませんが、オーバースペックの電圧スパイクが長時間繰り返されると、間違いなく IGBT に損傷を与えます。

電源製品の設計および使用時には、いかなる状況においてもスパイク電圧が VCE の最大電圧を超えないよう考慮し、ある程度のマージン (ディレーティング) を残す必要があります。一部の企業の電源製品の設計では、電圧スパイクがディレーティング値を超えてはならないと設計仕様に明確に規定されています。 VCE の最大耐電圧値はブレークダウン電圧値でもあり、一度スパイク電圧波形が発生すると寿命を通じて繰り返し発生し、破損する恐れがありますので、電圧要件および対応するディレーティングを順守してください。製品仕様 設計仕様

質問 2: 質問 1 の回答に基づいて、開発およびテストのプロセス中に、オーバースペックまたはオーバーディレーティングの使用がないことを確認する必要があります。オシロスコープの帯域幅は可能な限り大きくする必要があります。実際の使用では、少なくとも 20MHZ 以上の帯域幅を選択する必要がありますが、条件が許せば 1GHZ を使用するのが最適です。

幸運を

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%9A%84Vce%E6%89%80%E5%8F%97%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%BA%94%E5%8A%9B%E4%B8%8E%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/m-p/677986

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

、こんにちは。

IGBT が受ける電圧ストレスは時間に関係しますか?極端なテストでは、電圧ストレスと時間の間に関係があることが判明しました。時折発生するオーバースペックの電圧スパイクは、必ずしも IGBT に損傷を与えるとは限りませんが、オーバースペックの電圧スパイクが長時間繰り返されると、間違いなく IGBT に損傷を与えます。

電源製品の設計および使用時には、いかなる状況においてもスパイク電圧が VCE の最大電圧を超えないよう考慮し、ある程度のマージン (ディレーティング) を残す必要があります。一部の企業の電源製品の設計では、電圧スパイクがディレーティング値を超えてはならないと設計仕様に明確に規定されています。 VCE の最大耐電圧値はブレークダウン電圧値でもあり、一度スパイク電圧波形が発生すると寿命を通じて繰り返し発生し、破損する恐れがありますので、電圧要件および対応するディレーティングを順守してください。製品仕様 設計仕様

質問 2: 質問 1 の回答に基づいて、開発およびテストのプロセス中に、オーバースペックまたはオーバーディレーティングの使用がないことを確認する必要があります。オシロスコープの帯域幅は可能な限り大きくする必要があります。実際の使用では、少なくとも 20MHZ 以上の帯域幅を選択する必要がありますが、条件が許せば 1GHZ を使用するのが最適です。

幸運を

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%9A%84Vce%E6%89%80%E5%8F%97%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%BA%94%E5%8A%9B%E4%B8%8E%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/m-p/677986

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

20M は帯域幅で、1GHz はサンプリング レートまたは帯域幅ですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%9A%84Vce%E6%89%80%E5%8F%97%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%BA%94%E5%8A%9B%E4%B8%8E%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/m-p/684125

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

サンプリング周波数

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/IGBT%E7%9A%84Vce%E6%89%80%E5%8F%97%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%BA%94%E5%8A%9B%E4%B8%8E%E6%97%B6%E9%97%B4%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/m-p/696095

0 件の賞賛