Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

通常のIGBTがリバースブロッキングにどれだけ優れているか知りたい。

IGBTをスイッチとして使用して、ユニットの電源をオン/オフしています。 典型的な電圧は700VDC、20Aです。 負荷側でコンデンサを保持してDC電圧を印加した場合、IGBTがダイオードのような逆ブロッキングにどの程度適しているか知りたいですか? 最初に、電流が1200Aの50V IGBTを選択します。

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IceCube 

インフィニオンコミュニティページにご投稿いただきありがとうございます。

私はあなたの質問に注意しました、そして私はそれに取り組みます。

 

 

よろしくお願いいたします

アキルクマール。

 

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IceCube 

インフィニオンコミュニティページにご投稿いただきありがとうございます。

私はあなたの質問に注意しました、そして私はそれに取り組みます。

 

 

よろしくお願いいたします

アキルクマール。

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IceCube 

定格電圧が700 V以下の場合は、1200 V IGBT CAN 使用できます。 リンク を使用してIGBTを選択してください。

また、理解を深めるために、回路図/回路とアプリケーションを共有します。 その他の場合はお知らせください

クエリ。

 

よろしくお願いいたします

アキルクマール。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私はあなたが質問を誤解していると思います、IGBTをどのように選択するかは問題ではありません。

1200V IGBTは逆ブロッキングを維持するCAN?これは、オフモードのコレクタよりも高い電圧をエミッタに印加したときに機能することを意味しますか?ダイオードが逆のブロッキングを行い、一方向にのみ導通するのと同じように。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @IceCube 

IGBT(ダイオードなし)は逆電圧をブロックしますが、逆電圧レベルを保証することはできません。

IGBTの逆ブロッキング電圧についてはテストしませんでした

提案:IGBTシリーズのダイオード CAN アプリケーションに使用できます。

BandaruAkhil_0-1666007062977.png

 

 

よろしくお願いいたします

アキルクマール。

0 件の賞賛