你好,

我们正在使用 FS200R07PE4 igbt 模块用于电动汽车电机控制器应用。 在测试 igbt 模块时,它突然停止工作。 直流端子短,V 相与直流端子短路。 该模块由稳压直流电源供电。 电流限制在 7 A 以内,施加的电压为 120 V。故障发生时,我们正在用电机测试电机控制器。 CAN 你帮我们弄清楚发生了什么。

谢谢

1.jpg

 

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

我 CAN 在波形(输出端子)中看到很多噪声。 这可能是由于安装问题或设计问题造成的。 重复上述测试,在输入端子上放置一个低电容值。

BandaruAkhil_0-1668424704095.png

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

在原帖中查看解决方案

0 点赞
15 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

感谢您在英飞凌社区页面上发帖。

如果我的理解有误,请纠正我。

测试条件:  在逆变器的直流端子上施加了 120 VDC 和 7 A 的电流限制(带有 RPS),输出连接到电动机。

观察到的行为:  直流端子之间直接短路,V 相与直流端子之间短路。

请回答以下问题

1) 测试期间是否捕捉到任何波形? 如果是,请分享波形。

2)你 CAN 反复或随机地看到上述行为?

3) 栅极-发射器引脚呢。 有直接的空头吗?

4) V 相中的两个 IGBT 是短路还是只有顶部或底部? 如果两个 IGBT 都短路,请检查脉冲。

 

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Akhil,

从那一刻起我们就没有任何波形了。 栅极和发射极引脚之间没有短路,但引脚 8 和 9 短路。 V 相的高边和低边 igbt 短路。 脉冲不重叠。

在另一个 igbt 模块中,U 相低端 igbt 与接地之间存在短路。 该模块中 U 相低端 igbt 的栅极和发射极很短。

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

请分享原理图以供审阅。

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

仅与 igbt 模块的连接就可以了吗?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

请分享完整的原理图。

 

问候,

Akhil Kumar。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你能不能把你的电子邮件分享给我,我会发给你的。

谢谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

请告诉我以下疑问

1) C102 & C103 是直流母线电容器还是有外部直流母线电容器板?

2) 确认 R7、R8、R9 和 R14 的值。

3) R14 和 R15 的目的。

4) 电机是否有任何问题或工作正常?

执行以下测试:

1) 拆下电源模块、电机,观察所有栅极驱动器中的输入和输出 PWM。 共享波形。

2) 如果你观察到 PWM 没问题。 仅连接电源模块(拆下电机),将 PWM 应用于 Utop 和 Vbot,然后观察引脚 5 和引脚 4 的电压。如果运行良好,则在所有阶段重复相同的测试。

在开始考试之前,请告诉我你是否清楚以上几点。

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

C102 和 103 是高频滤波器上限。 我们有单独的直流母线电容器 —— KEMET C4AQGBW5700P3LK(2 个并联)70uF 450 V 薄膜电容器。

R7 R9 和其他栅极电阻为 2.7 欧姆

R14 和 R15 是下拉电阻 4.7kohm

R8 和 C12 是低通滤波器(R8 100 欧姆)

马达工作正常。

我们已经完成了栅极驱动器测试,但会再次进行测试。 相位电压测量我们还没有尝试过。 我们会做测试然后把波形带回给你。

感谢您的快速回复。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

连接栅极驱动器 ip 和 op 信号——绿色是 ip pink 是 op

6 张照片——U high low、V high low 和 W high low

u_high.pngu_low.pngv_high.pngv_low.pngw_high.pngw_low.png

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

栅极波形看起来不错。 请测量上述测试用例中提到的相位电压。

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

连接线路-U和V相两端的线路电压。 其他线路的波形也类似。 对于 120V 的直流电,我们将获得 260V 的交流电。 我们正在探测 10 倍模式下的电压。 这是从开环控制模型中获得的输出电压。 开关频率为 20kHz

SDS00001.png

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

1) CAN 请确认栅极脉冲施加在哪些相位?

2) 两相之间有负载吗?

3) CAN ,请用阻性负载重复测试并分享波形。

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

对于上述电压波形,施加了 U 相和 V 相栅极脉冲。 它是在空载的情况下完成的,相位端子处于打开状态。 我们将向您发送上述线对线电压输出的确切栅极脉冲。 我们必须购买电阻式负载组,这需要一些时间,R 负载测试有解决方法吗?

最诚挚的问候,

Sriram

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

我 CAN 在波形(输出端子)中看到很多噪声。 这可能是由于安装问题或设计问题造成的。 重复上述测试,在输入端子上放置一个低电容值。

BandaruAkhil_0-1668424704095.png

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Sriram_07 

如果需要任何其他支持,请告诉我。

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

0 点赞