Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、EVAL-PFC5KIKWWR5SYSを参照すると、出力電圧を下げて、定格350Vdcのコンデンサバンクに負荷をかけました。 今度は16Aのマグネトー熱保護が取り付けられている環境で POWER_DRILL2GO を3kWに制限したいと思います。 どこで EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7できますか? 前もってステファノに感謝します

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/td-p/668180

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@StefanoGanzetti

こんにちは!

 

この件に関する最新情報を教えていただけますか?

ありがとうございました。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/695305

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
12 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるステファノ、

こんにちは。

 

インフィニオン開発者コミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

私たちはあなたの質問に取り組んでいます。 しばらくお時間をください。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/668188

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはステファノ、

こんにちは。

 

返信が遅れたことをお詫びします。

アプリケーションについてもう少し詳しく説明していただけますか? また、出力電圧を下げる手順も教えてください。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/675434

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはヒラル、

返信ありがとうございます。

私のアプリケーションは、心臓環境でX線管TLE9243QK_BASE_BOARD 単相230Vacインバーターのエネルギーリザーバーとして使用するコンデンサバンクにEVAL_100W_DRIVE_CFD2 されています。

これを使用するには、次の 2 つの方法があります。

パルス透視モードと呼ばれる低 POWER_DRILL2GO 長時間のセッションは、一般的にインラインで行われ、シネラジオグラフィーは、高 POWER_DRILL2GO、短いセッション(一般的には20秒)で、これまではバッテリーで行われていましたが、コンデンサを使用してそれを行う方法をテストしています。

実際、私はオンライン整流ブリッジで作業していますが、ライン電圧から独立し、伝導電気ノイズを低減するためにPFCコントローラを使用することを好みます。

大きな静電容量でも定格値は350Vdcなので、出力電圧を下げる必要がありました。

CALCOLO RESISTENZE RB (イングレッソにおけるテンション・ウシタ・エ・ディヴィゾーレ・テンション)

 

   

Tensione di controllo

3

ボルト

ウシタの緊張

336

ボルト

レジステンツァ・プリマリア

3000000

オーム

レジステンツァ・ディヴィソリア

27000

オーム

StefanoGanzetti_0-1705043334175.png

 

これは静的に電圧出力が固定されるように低減されており、作業中に変更する必要はありません。

次のステップは、ラインから駆動される POWER_DRILL2GO を減らして、ラインフィードの可能性に応じてシステムを適応させることです。

特定の環境では、230Vacで16Aの保護を行っていますが、これは? PFCの POWER_DRILL2GO を3kW以下に下げる必要があります。

インバータ電流を制限するためにR24とR28の比率を見ていたので、次のように想定しました。

LIMITAZIONE CORRENTE

 

 

 

オリジナーレ

       

3650

R24の

0.600656

1

 

R28の

5490

 

5000

キロワット

         
 

3650

0.47482

0.790502

 

R28の

3300

 

3952.51

キロワット

         
 

3650

0.376068

0.626096

 

R28の

2200

 

3130.478

キロワット

         
 

3650

0.330275

0.549857

 

R28の

1800

 

2749.286

キロワット

 

StefanoGanzetti_1-1705043334186.png

 

しかし、期待した結果は得られませんでした。

もう1つ注意点:静電容量が完全に放電した再起動中に焼損したNTCを交換する必要がありました。

そこで、突入電流の制限についても調べています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/675506

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはSteafano、

こんにちは。

 

この件についてフォローアップしてもよろしいですか?

 

ありがとうございました!

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/678045

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

はいお願いします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/678133

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはステファノ、

こんにちは!

 

POWER_DRILL2GO評価 のCOOLDIM_PRG_BOARD を制限するために、アプリケーションの詳細と、出力電圧を下げるために現在実行している手順について教えてください。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/678154

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、12日目に次の返信を投稿しようとしましたが、ここには表示されません。

 

こんにちはヒラル、

返信ありがとうございます。

私のアプリケーションは、心臓環境でX線管TLE9243QK_BASE_BOARD 単相230Vacインバーターのエネルギーリザーバーとして使用するコンデンサバンクにEVAL_100W_DRIVE_CFD2 されています。

これを使用するには、次の 2 つの方法があります。

パルス透視モードと呼ばれる低 POWER_DRILL2GO 長時間のセッションは、一般的にインラインで行われ、シネラジオグラフィーは、高 POWER_DRILL2GO、短いセッション(一般的には20秒)で、これまではバッテリーで行われていましたが、コンデンサを使用してそれを行う方法をテストしています。

実際、私はオンライン整流ブリッジで作業していますが、ライン電圧から独立し、伝導電気ノイズを低減するためにPFCコントローラを使用することを好みます。

大きな静電容量でも定格値は350Vdcなので、出力電圧を下げる必要がありました。

CALCOLO RESISTENZE RB (イングレッソにおけるテンション・ウシタ・エ・ディヴィゾーレ・テンション)

 

   

Tensione di controllo

3

ボルト

ウシタの緊張

336

ボルト

レジステンツァ・プリマリア

3000000

オーム

レジステンツァ・ディヴィソリア

27000

オーム

StefanoGanzetti_0-1705479810870.png

 

これは静的に電圧出力が固定されるように低減されており、作業中に変更する必要はありません。

次のステップは、ラインから駆動される POWER_DRILL2GO を減らして、ラインフィードの可能性に応じてシステムを適応させることです。

特定の環境では、230Vacで16Aの保護を行っていますが、これは? PFCの POWER_DRILL2GO を3kW以下に下げる必要があります。

インバータ電流を制限するためにR24とR28の比率を見ていたので、次のように想定しました。

LIMITAZIONE CORRENTE

 

 

 

オリジナーレ

       

3650

R24の

0.600656

1

 

R28の

5490

 

5000

キロワット

         
 

3650

0.47482

0.790502

 

R28の

3300

 

3952.51

キロワット

         
 

3650

0.376068

0.626096

 

R28の

2200

 

3130.478

キロワット

         
 

3650

0.330275

0.549857

 

R28の

1800

 

2749.286

キロワット

 

StefanoGanzetti_1-1705479810880.png

 

しかし、期待した結果は得られませんでした。

もう1つ注意点:静電容量が完全に放電した再起動中に焼損したNTCを交換する必要がありました。

そこで、突入電流の制限についても調べています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/678157

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @StefanoGanzetti

 

詳しいご説明ありがとうございます。 また、以前の回答を見ていないことを確認しましたので、この件についてお詫び申し上げます。 この件については、現在も社内チームと確認中です。 しばらくお時間をください。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/679610

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@StefanoGanzetti 

 

返信が遅れたことをお詫びします。

評価 COOLDIM_PRG_BOARD は、400Vで出力し、5kWの POWER_DRILL2GO 出力を実現するように設計されているため、最適な性能を得るためには、これらの条件下での動作が最適です。 PFCコントローラは、電流検出フィードバックネットワークに依存して制御パルスを合成します。 さらに、ピーク電流制限(PKLMT)ピンは、サイクルごとのピーク電流制限コンパレータの電圧スレッショルドを設定します。 出力要件によっては、電流検出フィードバック・ネットワークの調整が必要になる場合があります。

変流器の比率は、次のように計算できます。

MHilal_Y_0-1706605255976.png

評価 COOLDIM_PRG_BOARDでは、CT巻数比は400である。 電流検出抵抗は、次に示すように計算できます。

MHilal_Y_1-1706605283170.png

評価 COOLDIM_PRG_BOARDでは、電流検出抵抗の値は~31Ωです。 この設計では、ノイズを考慮して信号を最大化することが推奨されているため、~3.6Vpk で最大ピーク電流検出電圧を供給できます。 出力 POWER_DRILL2GO が低い場合、電流検出電圧はこれより低くなり、ノイズの影響を受けやすくなる可能性があります。 測定/計算されたピーク電流検出電圧がPKLMT電圧のレベルにあることをもう一度確認していただけますか?

 

お待ちいただきありがとうございます。

 

誠に

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/685913

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

おかげでヒラル、
Rs を計算値に置き換えてテストし、line からの POWER_DRILL2GO を減らすことができるかどうかを確認します。
..そして、私はあなたに知らせ続けます。
感謝

ステファノ

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/685975

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@StefanoGanzetti

こんにちは!

 

この件に関する最新情報を教えていただけますか?

ありがとうございました。

 

よろしくお願いいたします

ヒラル

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/695305

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちはヒラル、

実際、私は教師にならなければならないトレーニングコースのために旅行中です
X線発生器だったので、深く掘り下げるのに十分な時間がありませんでした

現在の制限。

実際には、pfcは330Vdcまでの電圧制限でのみ動作しています。

..そしてそれはexcessive負荷なしでうまく働いています。

手記

私はあなたに知らせ続けるよりも、あなたのファイルを閉じるための解決策を受け入れます
現在の制限を一度テストします

感謝

ステファノ


--
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast.
www.avast.com

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/EVAL-PFC5KIKWWR5SYS-power-limitation/m-p/695510

0 件の賞賛