Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

あなたが。 EVAL-IHW65R62EDS06J および 2ED2182S06F ボードから取得。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-UG-2021-26_EVAL-IHW65R62EDS06J-UserManual-v01_00-EN.pdf?fileI...

リンクの指示に従って、実験室環境でカードを接続しました。 使用する誘導コイルは、値65uh、直径17cmの標準コイルです。 調理器具と配置したコイルの間には1cmの隙間があります。

共有した回路図を使用して、EVAL-IHW65R62EDS06JカードをX4のピン8-HIN、3-LIN、および2-GNDピンに接続し、40KHZ PWMと4000nsのデッドタイムを生成してSTM32G031F8P6しました。 (図1)

MCU CARD.PNG

私はいくつかの問題に遭遇しました

STM32G031F8P6 MCUは、EVAL-IHW65R62EDS06Jボードが電力を消費し始めると、つまり調理器具が誘導コイルに配置されるとリセットされる場合があります。

クッキングポットを誘導コイルに置くと、システムがしばらく稼働した後、STM32G031F8P6 MCUがリセットまたは応答しなくなります。

これらの問題を解決するために、STM32G031F8P6 MCUボードと EVAL-IHW65R62EDS06J ボードを互いに絶縁する回路を追加しました(図2)。

MCU CARD ISOLATED.PNG

ここでの問題は、EVAL-IHW65R62EDS06J を搭載した T1-T2 IGBT(IHW40N65R6)が、カードが動作を開始してから 10 〜 30 秒後に障害が発生することです。

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
あなたの側からの応答がないので、私たちはこのケースを閉じます。 このスレッドの更新がある場合は、新しいスレッドを作成して、作業 CAN してください。

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
10 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛 なる@KULCU 

こんにちは!!

インフィニオンの開発者コミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

1)XMCボードの代わりに別のコントロールボードを使用しているかどうかを確認してください。

2)2つのIGBTが損傷しているかどうか、すべての端子が損傷していますか? 端子の短絡状況を教えてください。

 

ありがとう&よろしく、

アキルクマール。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感謝

はい、XMCボードは使用していません。 代わりに、上記で投稿した回路を使用します。

両方の IGBT が破損している。 IGBTの端子全体が短絡しています。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
1. コンバータのZVSの動作確認をお願いします。 (Zvsの動作を確認するために、Vgs、Vds、コイル電流の波形を共有してください)
2. 4uSのデッドタイムの特別な理由はありますか?
3.テストを実行している間、精密な機器でIGBTの温度を監視してください。


よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ZVSオシロスコープの画像は以下の通りです。

ZVS.jpeg

4 usデッドタイムの特別な理由はありません。 結果は、デッドタイムが2 usの以前のテストでも変わりませんでした。 EVAL-IHW65R62EDS06Jが文書の23ページに4 usと言っているので、私たちはそれをしました。

EVAL-IHW65R62EDS06J.png

IGBTの精度で温度を測定すると、40°Cを超えないことがわかります。

上に書くのを忘れました。 IGBT が破損すると、2ED2182S06F ドライバが IC 内で故障します。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

添付の波形は、ZVS(ゼロ電圧スイッチング)に関する情報を提供しません。 ユーザーマニュアルの図7を参照してください。

図7では、ゲート電圧がハイレベルに達する前に、IGBTのコレクタ-エミッタ間電圧はゼロになっています。 これにより、ZVS動作の発生が確認されます。 同様に、アプリケーションでZVSが発生しているかどうかを確認する必要があります。

4μsのデッドタイムは比較的長いです。これを減らすことも検討してください。

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS
 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

IHW40N65R6、2ED2182S06Fが壊れています。 新しいものはなく、注文しました。 製品が届いたら、不良品を交換し、リクエストしたオシロスコープデータを共有します。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
このスレッドの更新はありますか?

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
このスレッドの更新はありますか?

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
このスレッドの最新情報を提供していただけますか?

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
あなたの側からの応答がないので、私たちはこのケースを閉じます。 このスレッドの更新がある場合は、新しいスレッドを作成して、作業 CAN してください。

よろしくお願いいたします
ヴィッキーS

0 件の賞賛