您好,我们正在寻找具有 5A 峰值电流额定值的隔离栅极EVAL_BDPS_DRIVER ,我们发现了您的 1ED3461MC12M 栅极EVAL_BDPS_DRIVER 。 我们有一些关于 RDY 引脚和 FAULT 引脚的问题。 RDY 和 FAULT 引脚是否必须连接到 MCU,以便栅极EVAL_BDPS_DRIVER在故障后复位,因为如果连接到 MCU,我们必须对 LV COOLDIM_PRG_BOARD进行更改是必须的。 RDY 和 FAULT 引脚EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7作为输出和输入,这意味着 MCU 必须为门EVAL_BDPS_DRIVER提供输入以进行复位,还是在没有外部信号的情况下复位?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/1ED3461MC12M-Gate-driver-fault-and-ready-pin/td-p/688259

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Sriram_07

来自英飞凌的问候。

是的,您必须为微控制器的 RDYC 引脚提供外部 Rest 信号。

使用 RDYC 至低电平周期清除故障
1. 将 IN 设置为低电平 2.将 IN 设置为低电平
2.将 RDYC 设置为低电平,持续时间长于故障清除时间 tCLRMIN

SivaBommadevara_0-1706862530421.png

 

或者,您可以在微控制器的 帮助下,使用接近栅极EVAL_BDPS_DRIVER IC 的具有一定时间延迟的 FLTTESTBOARD_150PC_OUT 信号来生成复位信号(设计您自己的电路)。

 

希望你的问题得到了解答。

 

谢谢。

最诚挚的问候,

Siva Naga Malleswararao。

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/1ED3461MC12M-Gate-driver-fault-and-ready-pin/m-p/688465

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Sriram_07

来自英飞凌的问候。

是的,您必须为微控制器的 RDYC 引脚提供外部 Rest 信号。

使用 RDYC 至低电平周期清除故障
1. 将 IN 设置为低电平 2.将 IN 设置为低电平
2.将 RDYC 设置为低电平,持续时间长于故障清除时间 tCLRMIN

SivaBommadevara_0-1706862530421.png

 

或者,您可以在微控制器的 帮助下,使用接近栅极EVAL_BDPS_DRIVER IC 的具有一定时间延迟的 FLTTESTBOARD_150PC_OUT 信号来生成复位信号(设计您自己的电路)。

 

希望你的问题得到了解答。

 

谢谢。

最诚挚的问候,

Siva Naga Malleswararao。

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/1ED3461MC12M-Gate-driver-fault-and-ready-pin/m-p/688465

0 点赞