公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我在 2023 年 3 月 7 日做了一个 Iposim 模拟,现在当我重新运行它时,结果有所不同。

以下是输入(两次完全相同)

拓扑:DC/DC 升压(模块)

所选设备:FF1400R12IP4

输入电压:457 V

输出电压:681 V

输出电流:300 A

模式:连续

输入电感 0.00022 H

开关频率:5000 Hz

冷却条件:65°C 的固定温度散热器

交换机 Q1 rGon:1 欧姆

Switch Q1 rgOff:1 Ohm

结果是:

2023 年 3 月 7 日:

最高结温开关 89.52 °C 二极管 97.01 °C
开关损耗开关 675.27W 二极管 231.56W
传导损耗开关 170.22 W 二极管 364.88 W
总损耗开关 845.49 W 二极管 596.44 W
 
21/9/2023
最高结温开关 85.69 °C 二极管 80.17 °C
开关损耗开关 697.93 W 二极管 203.92 W
传导损耗开关 172.44 W 二极管 372.0 W
总损耗开关 870.37 W 二极管 575.92 W
 
我附上了 23 年 7 月 3 日下载的结果以供参考。
我错过了什么还是 Iposim 发生了什么变化?
 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/Iposim-changed/td-p/500129

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @just_asking

美好的一天!!

IPOSIM 已于 2023 年 7 月的第一周更新。 所有错误都已修复。 请考虑最新模拟的结果。

 

最诚挚的问候,

Akhil Kumar。

0 点赞