Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、多相システムでは、同時多相スイッチング動作によってどのような問題が発生しますか?
三相2レベルインバータを例にとると、一般的に、1相レグのみが上下DCレールに切り替わります。 しかし、2相または3相の脚を同時に上下のDCレールに切り替えると、どのような問題が発生しますか?
より強いEMIですか?

例えば、添付図のように片エッジ変調を使用する場合、搬送波周期の境界で同時三相スイッチング動作が発生します。

SE.png

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Desheng_Zhang

 

従来のPWM技術(SVPWMなど)は、以下のスイッチングパターンでスイッチングする必要があります。

BandaruAkhil_0-1673865994666.png

上記のPWMパターンを観察すると、スイッチの遷移は一度に1脚ずつ発生します。

実際には、3つのレッグスイッチすべてを同時にオフにすることはありません。 強制PWMスイッチングパターンが必要なアプリケーションを指定してください。

スイッチは、ハードスイッチングに起因する高いdi/dtおよびdv/dtの結果として大きなストレスを受けます。

従来のハードスイッチングインバータには、高いスイッチング電力損失、高いデバイスストレス、性能の低下、効率の低下、高速遷移による高di/dtおよび高dv / dtによるEMI生成など、多くの欠点があります。

添付の参考資料をご覧ください。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Desheng_Zhang 

私はあなたの質問に注意しました、そして私はそれに取り組みます。

 

よろしくお願いいたします

アキルクマール。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ご清聴ありがとうございました。2つ以上の位相を同時に切り替えることは、ノイズ発生という意味で問題となる場合があります。 EMIが強いためか、多相スイッチング動作が同時に発生すると、モータ振動センサが正常に動作しないという問題に遭遇しました。
さらに、同時多相スイッチング動作には、di/dtが大きい、電圧スパイクが大きい、コモンモード動作が悪い、パワーデバイスの許容電圧が難しいなど、より多くの欠点があると思います。
しかし、私は IEEE Xploreで関連する文献を見つけることができませんでした。たぶん、この問題は業界で十分な注意を払うべきであり、私はあなたの返事を非常に楽しみにしています! 感謝!

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Desheng_Zhang

 

従来のPWM技術(SVPWMなど)は、以下のスイッチングパターンでスイッチングする必要があります。

BandaruAkhil_0-1673865994666.png

上記のPWMパターンを観察すると、スイッチの遷移は一度に1脚ずつ発生します。

実際には、3つのレッグスイッチすべてを同時にオフにすることはありません。 強制PWMスイッチングパターンが必要なアプリケーションを指定してください。

スイッチは、ハードスイッチングに起因する高いdi/dtおよびdv/dtの結果として大きなストレスを受けます。

従来のハードスイッチングインバータには、高いスイッチング電力損失、高いデバイスストレス、性能の低下、効率の低下、高速遷移による高di/dtおよび高dv / dtによるEMI生成など、多くの欠点があります。

添付の参考資料をご覧ください。

0 件の賞賛