Mar 11, 2021
02:56 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Mar 11, 2021
02:56 AM
70KS1281DPBHI020(HyperRAM)について、相談させて下さい。
上記は型式として1.8V品となっていますが、AC性能を3V品相当とすれば、3V品として使用可能でしょうか。
(DDR3LをDDR3として使用するように。)
背景としては、試作基板で使用しており他の設計ミスのためBank電圧を3.3Vに電源を変えたい
(基板上で切り替え可能)のですが、
HyperRAMはBGAのためRAMの交換はできないためです。
あくまで試作の範疇で使用するため、壊れないかどうかだけでもご教示ください。
(DS上の定格はS/L共通で4Vと読み取れました。)
以上宜しくお願い致します。
Labels
- Labels:
-
Memory Hyper RAM
1 Reply
Mar 15, 2021
05:35 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Mar 15, 2021
05:35 PM
packageに関しては、それほど大きい問題ではないと思います。
しかし、3.0 V VCC/VCCQ での最大クロック レートは100 MHzになります。また、他のAC/DC 特性にも違いがあります。3 V品に切り替えの場いは、3 V品の各Specを満足できるかどうか、ご確認ください。