Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ToIk_1341346
Level 3
Level 3
First like received 25 sign-ins 10 replies posted

70KS1281DPBHI020(HyperRAM)について、相談させて下さい。

上記は型式として1.8V品となっていますが、AC性能を3V品相当とすれば、3V品として使用可能でしょうか。

(DDR3LDDR3として使用するように。)

 

背景としては、試作基板で使用しており他の設計ミスのためBank電圧を3.3Vに電源を変えたい

(基板上で切り替え可能)のですが、

HyperRAMBGAのためRAMの交換はできないためです。

あくまで試作の範疇で使用するため、壊れないかどうかだけでもご教示ください。

(DS上の定格はS/L共通で4Vと読み取れました。)

 

以上宜しくお願い致します。

0 件の賞賛
1 返信
RyanZhao
Moderator
Moderator
Moderator
250 sign-ins First question asked 750 replies posted

packageに関しては、それほど大きい問題ではないと思います。

しかし、3.0 V VCC/VCCQ での最大クロック レートは100 MHzになります。また、他のAC/DC 特性にも違いがあります。3 V品に切り替えの場いは、3 V品の各Specを満足できるかどうか、ご確認ください。

 

 

0 件の賞賛