S29GL256S11DHVV20 original?

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
19Ronny87
Level 1
Level 1
First question asked Welcome!

Guten Tag zusammen. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob es sich bei dem S29GL256S11DHVV20 auf dem Bild um ein Original handelt (Marking)?

Wenn ja:

Wir haben diesen für einen Bestückungsauftrag beschafft. Auf dem Board des Kunden sind immer 2 Stück verbaut. Bei dem Funktionstest des Kunden wurde angezeigt, dass ein Speicher 512mb haben soll. Es handelt sich dabei jedoch um die 256mb Variante. Kann es sein, dass sich die beiden gepaart haben und deshalb auf 512mb kommen?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichem Gruß:

Ronny

0 Likes
3 Replies
BushraH_91
Moderator
Moderator
Moderator
750 replies posted 50 likes received 250 solutions authored

Hello,

Thank you for contacting Infineon Technology. Can you please share the schematic so we can see how the two 256 Mb is installed on the customer board?

Also I do not see "0" on the picture.

Regards,

Bushra

0 Likes

Hello,

Is your issue resolved? If not then can you please share the schematic so we can see how the two 256 Mb is installed on the customer board?

Also I do not see "0" on the picture.

Thank you

Regards,

Bushra

 

0 Likes

Hello,

Since I did not receive any response from you assuming your issue is resolved and closing the issue.

Thank you

Regards,

Bushra

0 Likes