Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ohhi_2816686
Level 1
Level 1
First question asked First reply posted First like given

02モデルの使用の検討をしています。

以下確認をさせてください。

 ・PSC, PSC#端子は無いであっていますでしょうか?

 ・上記YESの場合、この端子はNCまたはDNUのどちらになるのでしょうか?

 ・3VデバイスのCK#も同様の認識であっていますでしょうか?

0 件の賞賛
1 解決策
KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

Hi,

はい、モデル番号02 = FBGA 24ボール, 高さ1.00mm (VAA024) の場合、

PSC(B5) と PSC#(C5) ballはRFU(Reserved for Future Use) です。

RFUは将来使用のために予約済みのピンで、内部で接続される or されない場合があります。

将来の互換性のため、このBallは未接続のままとし、PCBのルーティング チャネルで使用しないでください。

3VデバイスのCK#(B1) ballもRFUになります。

下記DatasheetのPage.9のNotes.1と2を参照してください。

https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s26kl512ss26ks512ss26kl256ss26ks256ss26kl128ss26ks1...

宜しくお願いいたします。

Thanks and regards,

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
KaKi_1384211
Level 6
Level 6
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked

Hi,

はい、モデル番号02 = FBGA 24ボール, 高さ1.00mm (VAA024) の場合、

PSC(B5) と PSC#(C5) ballはRFU(Reserved for Future Use) です。

RFUは将来使用のために予約済みのピンで、内部で接続される or されない場合があります。

将来の互換性のため、このBallは未接続のままとし、PCBのルーティング チャネルで使用しないでください。

3VデバイスのCK#(B1) ballもRFUになります。

下記DatasheetのPage.9のNotes.1と2を参照してください。

https://www.cypress.com/documentation/datasheets/s26kl512ss26ks512ss26kl256ss26ks256ss26kl128ss26ks1...

宜しくお願いいたします。

Thanks and regards,

0 件の賞賛

KaKi_1384211さん

ご回答ありがとうございました。

理解しました。

宜しくお願い致します。

0 件の賞賛