- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
AN-2022-01:Advantages of coreless-transformer gate drivers over gate drive optocouplers
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN-2022_01_Advantages_of_coreless_transformer_gate_drivers_ov...
(p15)
> For the CT gate drivers, the integrated filters are the dominating factor for the propagation delay, not the technology as for the opto gate drivers.
> This means that if the CT gate driver did not integrate the filters, it would be even faster.
CT gate driverのPropation delayはフィルタが支配的と読み取れます。
- 1ED31***MU12H
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-1ED31xxMU12H-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46274cf54d50...
(p15)Table 9
tPDON: 270(typ),280(max) [ns]
tPDOFF:270(typ),280(max) [ns]
tINFLT:180(min) [ns]
1.tPDON, tPDOFFの値には、tINFLTが含まれていると解釈して良いでしょうか?
TPDON(OFF)がmax280nsのうち、tINFLTが180ns(min)を占めるため、dominating factorと表現されているのでしょうか。
tINFLTのNote or test conditionに「shorter pulses will not propagate to the output」の記載があります。
2.180ns以下のパルスは伝搬遅延が発生せずに出力へ伝達されてしまうのでしょうか?
そもそもフィルタなので、180ns以下を伝搬させないフィルタする機能なのかとも考えました。
Solved! Go to Solution.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
インフィニオンコミュニティをご利用いただき、有難うございます。
1.はい、ご認識の通りでございます。tPDON, tPDOFFの値には、tINFLTが含まれます。
2.記載の通り、tINFLTより短いパルスは出力側へ伝搬いたしません。tINFLTより短いグリッジパルスは内蔵されているフィルタ(グリッジフィルタ)により除去されます。
何卒、よろしくお願いいたします。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
インフィニオンコミュニティをご利用いただき、有難うございます。
1.はい、ご認識の通りでございます。tPDON, tPDOFFの値には、tINFLTが含まれます。
2.記載の通り、tINFLTより短いパルスは出力側へ伝搬いたしません。tINFLTより短いグリッジパルスは内蔵されているフィルタ(グリッジフィルタ)により除去されます。
何卒、よろしくお願いいたします。