您好!我想咨询一下关于开通延迟与上升时间的问题。
我使用的是贵公司1ED3322MC12N通过+15V/-8V双电源来驱动FS3L50R07W2H3F_B11 IGBT。我在1ED3322MC12N的数据手册上得知:
我在手册上得知:总开通时间(信号从IN+输入到IGBT栅极电压上升到80%)为tPDON+trisex。
但是,我在IGBT的手册上同样发现了这个参数:
请问我应该以哪个为基准确定总的开通时间?还是说我要把它们加起来?谢谢帮助!
已解决! 转到解答。
Hi ZhangLi1,
是的,需要额外考虑驱动芯片的延时时间和上升时间,驱动芯片的延时时间和IGBT的延时时间是两个不同的概念。关于死区时间的计算,请参考AN https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Deadtime_calculation_for_IGBT_modules-ApplicationNotes-v01_10...
Best regards,
Rachel
Hi ZhangLi1,
IGBT的开通时间ton:是IGBT的td(on)和tr之和。IGBT的关断时间toff: 是IGBT的td(off)和tf之和。IGBT的开通时间和关断时间以IGBT的数据手册为参考。驱动芯片在发出驱动信号和传输过程中也存在延时和上升下降时间,如数据表所示,往往在计算死区时间时会考虑驱动芯片的传输时间。
推荐您一个AN关于IGBT datasheet 参数的说明文件,https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Discrete_IGBT_Datasheet_Explanation-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5...
关于IGBT的开关特性,可以参考AN的第16页。
Best regards,
Rachel
你好,谢谢你的回复,这非常有帮助性!
按照你的回答,如果我想要计算从驱动芯片IN+引脚收到高电平信号到IGBT开通90%这个过程的时间,我是不是需要将驱动芯片的延时与IGBT的延时及上升时间相加?这是否就是计算死区时间的部分过程?
Hi ZhangLi1,
是的,需要额外考虑驱动芯片的延时时间和上升时间,驱动芯片的延时时间和IGBT的延时时间是两个不同的概念。关于死区时间的计算,请参考AN https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Deadtime_calculation_for_IGBT_modules-ApplicationNotes-v01_10...
Best regards,
Rachel
感谢你的回答!这解决了我的问题!
祝工作顺利