Crash when simulating IR2010 on PSpice 9.2 as replacement for IR2101.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
User22821
Level 1
Level 1

나는 PSpice 9.2 버전 사용자입니다. 그런데 IR2101 부터 시작해서 모터드라이버 IR - 시리즈는 전부 다 SIMetrix 용으로 제작되더군요.

PSpice용으로도 라이브러리 제작해주길 바랍니다. 그외 ic 들도 말입니다.

이전에 개인 서포트 란으로 IR2101가 에러가 있다고 했더니 IR2010 라이브러리를 보내주더랍니다. 그래서 다운받아서 했더니

기존 인피니온 사 홈페이지의 라이브러리 하고도 다른 에러를 보여서

결국 인피니온 사 홈페이지의 IR2010을 다운받아 시뮬레이션 해보았습니다.

I am a PSpice 9.2 version user. However, starting from IR2101, all of the motor driver IR-series were made for SIMetrix.

Please make a library for PSpice as well. Other ic as well.

Previously, in the personal support section, when IR2101 said there was an error, the IR2010 library was sent to me. So I downloaded

It showed a different error from the library of the existing Infineon website.

In the end, I downloaded IR2010 from Infineon's website and simulated it.

Picture1.jpg


모터 드라이버 IC : IR2010이 PSpice 9.2 버전에서 제대로 동작하질 않는 에러를 보이고 있습니다.

에러메시지는 TOFFVDD3 설정이 잘못되었다고 하는데 어떻게 바꾸어야 하는지 조언해주십시오.

Motor driver IC: IR2010 is showing an error that does not work properly in PSpice 9.2 version.

The error message says that the TOFFVDD3 setting is incorrect. Please advise how to change it.


PSpice로 시뮬레이션 한 회로의 신호원은 VPWL을 사용하였고 그를 위한 텍스트 파일을 첨부하였습니다.

The signal source of the circuit simulated with PSpice was VPWL and a text file for it was attached.

TOFFVDD3 is not a parameter

TOFFVDD3가 파라미터 아니라고 합&#457.txt

PWM pulse as VPWL signal source requested by Find Happiness

행복찾기님이 요구한 PWM 펄스.zip


시뮬레이션을 위하여 회로도 파일 .DSN 파일의 경우 여기에 올리기 어려워 제 개인 블로그에 올려두었습니다.

아래 링크에서 다운받으면 회로도 파일을 다운받을 수 있습니다.

For simulation, it is difficult to upload the schematic file .DSN file here, so I put it on my personal blog.

You can download the schematic file by downloading it from the link below.

https://blog.naver.com/hjh2578/222523050035

0 Likes
1 Solution
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted

Hello Darkhyun,

For your reference, here is an app note detailing what types of simulation files Infineon provides:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN_2020_17_Simulation_models_of_IGBTs_and_power_silicon_diode...
This app note refers to IGBTs and SiC diodes, however, it is applicable to most Infineon devices.

From Table 1:
Picture3.png

In the case of IR2010, as explained in my previous response, we do not provide the .slb and .asy symbol files.
Please note that the .lib file is compatible with OrCAD PSpice.

Best regards,
Pablo

View solution in original post

0 Likes
4 Replies
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted
Hello Darkhyun,

Thank you for posting on Infineon Forums.

Our simulation models are guaranteed to work with no errors only in Simetrix.

You mentioned that you contacted some personal support section, may I know the details of this?
They may have sent you a PSpice optimized library.
However, PSpice 9.2 was released over 17 years ago, which may not be compatible with the latest models.
I recommend updating the software to the latest for maximum compatibility.

Best regards,
Pablo
0 Likes
User22821
Level 1
Level 1
이게 어딜봐서 Simetrix 용으로 개발되었는지 설명하시오

그리고 나는 이해가 안가는게 당최 잘 쓰지도 않는 Simetrix용으로만 라이브러리를 제공하길 고집하는지?

PSpice가 대세입니다. 그러니 PSPice용으로 제공해주길바라며, IR2010 라이브러리 파일을 첨부합니다.

IR2010 라이브러리에는 SIMetrix용이라고 언급되어있지 않습니다.

PSpice용이라고 시뮬레이션모델에는 그렇게적어놓고, SImetrix용이라고 라이브러리에는 바꿔서 적는 웃기지도 않는 일을 보며 성의가 없다고 생각합니다.

포럼게시판도 엉망으로 만들어진 부분이 있다는 것도 그렇고, 라이브러리 제공도 한정된 spice에만 제공하며, 심지어 이름도 잘못 지어놓는 것을 봐서는

PSpice가 더 폭넓게 사용되는 시뮬레이션 툴이니 이에 맞게 라이브러리 파일을 작성해서 제공해주길 다시 한번 부탁드립니다.

그렇지 않으면 직접 당신네 칩을 사다가 브레드보드에 끼워서 테스트 해야하는 번거로움을 겪어야 하니 고객의 입장에선 불편할 수 밖에 없습니다.

Please explain where this was developed for Simetrix

And I don't understand why they insist on providing a library only for Simetrix, which I don't use very often?

PSpice is the trend. So please provide it for PSPice, and I am attaching the IR2010 library file.

The IR2010 library doesn't mention it's for SIMetrix.

I don't think it's sincere, seeing that it's for PSpice and it's written like that in the simulation model, and it's written for SImetrix in the library.

The forum bulletin board is also a mess, and the library provides only a limited spice, and even the name is wrong.

PSpice is a widely used simulation tool, so please write and provide a library file accordingly.

Otherwise, it will inevitably be inconvenient for customers as they have to go through the hassle of buying your own chip and putting it on a breadboard to test it.

Simetrix로 고집하지 말아주세요.

덤으로 IR2010 라이브러리 파일을 링크해서 올립니다.

확인해보세요. 그 어떤 문장에서 Simetrix용이라고 적혀있지 않습니다.

Please don't stick with Simetrix.

As a bonus, the IR2010 library file is linked and uploaded.

Please confirm. No text says it's for Simetrix.


https://blog.naver.com/hjh2578/222523050035
0 Likes
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted
Hello Darkhyun,

Infineon provides simulation models in PSpice language.

We use Simetrix in order to verify that the models behave as intended.

As Cadence PSpice uses the same syntax, our models are compatible with Cadence PSpice.
Therefore, the .lib file included in the downloadable package can be used in PSpice.
However, the user needs to create the symbol, as we only include .sxslb symbol files (for Simetrix).

As long as your PSpice license is valid, you should be able to update PSpice 9.2 to at least 17.X.
If you run into a problem even after updating, please let us know.

Thank you for your understanding.


Best regards,
Pablo

P.S.: If you want to send us files, please attach them directly to the forum thread.
We do not download files from other sources such as blogs for security reasons.
0 Likes
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted

Hello Darkhyun,

For your reference, here is an app note detailing what types of simulation files Infineon provides:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN_2020_17_Simulation_models_of_IGBTs_and_power_silicon_diode...
This app note refers to IGBTs and SiC diodes, however, it is applicable to most Infineon devices.

From Table 1:
Picture3.png

In the case of IR2010, as explained in my previous response, we do not provide the .slb and .asy symbol files.
Please note that the .lib file is compatible with OrCAD PSpice.

Best regards,
Pablo

0 Likes