FM0+, FM3 & FM4 MCU

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Ask a question

Recent discussions

Sort by:
TeMa_2997106
FM0+, FM3 & FM4 MCU
There is tRDYI as a timing parameter to enable/disable MRDY. This parameter is related to MOEX and MCLK. It can be designed in Synchronous SRAM mode,... Show More
KOTO
FM0+, FM3 & FM4 MCU
ご担当者様 https://japan.cypress.com/documentation/software-and-drivers/flash-mcu-programmer-1 当サイトからダウンロードして使用する際、無償であるという記載はございますか? ユーザー様社内使用において、当会社様のIT... Show More
TeMa_2997106
FM0+, FM3 & FM4 MCU
I use S6E1C32C0AGN20000 in the current model. I would like to continue using it, but it does not get immediately because it has long lead time. I thin... Show More
tetsu
FM0+, FM3 & FM4 MCU
型番:S6E2H16G0AGB3000A 検討で基板に上記型番のマイコンをリフロー実装したいのですが、手配をかけてもリードタイムが長く入手が難しいため、手元に以前検討で使用したあまりがあるためこちらが使用可能か確認したいです。 4年ほど前に入手し、梱包開封後トレイに入れたまま室温で保管しておりました... Show More
MMVel
FM0+, FM3 & FM4 MCU
Dear all, we need an old version of FlashMCU programmer for FM0+, FM3 & FM4. We need version V01L19 or V01L20, but we can't find them in the Cypress I... Show More
JuIn_1625121
FM0+, FM3 & FM4 MCU
MB9BF218Tにつきまして、大きい負荷の処理をするなどでIC自体が高温になる事がありますが、それにより内部回路やフラッシュなどが劣化し故障になるなどICの寿命に影響を与えることはあるでしょうか。(動作はあくまで絶対最大定格内で行うものとします) また、その場合何か寿命の検討ができるようなデータ、... Show More
Rajesh
FM0+, FM3 & FM4 MCU

Where can I find the recommeded foot print for the part S6E2CCAL0AGL2000A Controller?

tetsu
FM0+, FM3 & FM4 MCU
データシート:001-98943 Rev.*F 13.4.7 Power-on Reset Timing Power ramp rateについてですが、この規定はINITX(外部リセット)でリセット解除する場合も満たす必要があるでしょうか? ※INITXでのリセット解除はVCCがVDHに到達してから... Show More
HarisGusic
FM0+, FM3 & FM4 MCU
Edit: I have resolved the issue. I had to go to to "Project -> Manage -> Select Software Packs..." and enable ARM_Compiler. After that, I had to go to... Show More
tetsu
FM0+, FM3 & FM4 MCU
データシート:001-98943 Rev.*F 13.7.1 Low-Voltage Detection Reset VDLとVDHの間には0.05Vのヒステリシスがあり、常にVDH > VDLが成り立つと考えてよいでしょうか? それとも、Min~Maxの間でそれぞれがばらつくためVDH ≦ VDL... Show More
Board Information

FM0+, FM3 & FM4 MCU

FM0+ portfolio Flexible Microcontrollers Forum offers discussion on; energy-efficient 32-bit Arm® Cortex®-M0+ based MCUs designed for ultra-low-power and cost-sensitive applications.
Top liked authors
Top labels