Community Translations Forum Discussions
Hello,
I would like to translate "Support Multiple Frame Rates in One Frame Descriptor in a UVC Application – KBA228228" into Japanese.
Please confirm to my work.
Best Regards,
Naoaki Morimoto
Show LessHi,
I want to translate KBA203668 into Japanese, please confirm to my work.
Cypress Copper Lead Frame Pb-free Flash Memory Products Using Matte Tin Plating - KBA203668
Thanks and regards,
Show LessHi,
I want to translate the following KBA into Japanese, please confirm to my work.
CFI Compliance of Cypress Parallel NOR Flash Memory Products - KBA226020
Omoi
Show LessHi,
I tried to translate following one into Japanese.
Value of Internal Pull-Up Resistor on RESET#, HOLD#, and WP# for the S25FL-S and S25FL-L Series - KBA218745
https://community.cypress.com/docs/DOC-10506
=========================
タイトル:S25FL-SとS25FL-LシリーズのRESET#, HOLD#, WP#の内部プルアップ抵抗値 - KBA218745
バージョン:**
質問:
S25FL-SとS25FL-LファミリシリーズのRESET#, HOLD#, WP#ピンには内部プルアップ抵抗がありますか?もしあるならば、プルアップ抵抗値はいくつですか?
回答:
はい、S25FL-SおよびS25FL-LシリーズのRESET#, HOLD#, WP#ピンには「プルアップ」回路がありますが、一つの抵抗として実装されていないため、抵抗値を引用することはできません。サイプレスの設計は「pull-up leaker」回路を使用しており、それは通常動作中に最大2-µAのリーク電流を持つトランジスタチェーンです。データシートで「leakage current リーク電流」を検索して、この値を確認します。
Show Less