Test firmware for PSoC™ 6 Bluetooth® LE RF Certification – KBA235365

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
NXTY_Shibutani
Level 5
Level 5
Distributor - NEXTY (Japan)
First like received 25 replies posted 10 solutions authored

Hi,Communites, I want to translate the following KBA235365 into Japanese.

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Test-firmware-for-PSoC-6-Bluetooth-LE-RF-C...

 

Best Regards,

T. Shibutani

0 Likes
1 Solution
NXTY_Shibutani
Level 5
Level 5
Distributor - NEXTY (Japan)
First like received 25 replies posted 10 solutions authored

PSoC™ 6 Bluetooth® LE RF認証用テストファームウェア - KBA235365

Version: **

この記事に添付されているテストファームウェアは、PSoC™ 6 Bluetooth® LE デバイスおよびモジュールの、電波法認証テストおよび Bluetooth® 認証テストに使用することができます。
EN 300 328 v2.1.1の受信ブロッキングテストをサポートするために必要な機能と、Bluetooth® LE 2-wireおよびMTKインタフェース用の統一APIを持つPythonスクリプトを提供します。
統合テストコードは、以下の機能をサポートする単一のファームウェアイメージです。

・シングルボタンインターフェースによる電波法認証テストのサポート
・Bluetooth® LE 2-wireコマンドのサポート
・UARTポートを介したMTKコマンドのサポート

詳細については、フォルダ内のドキュメントを参照してください。

注:
ETSIテストでMTKコマンドの'RXC'を使用する場合は、高周波クロックソースをECOまたはExtClkまたはAltHFに変更します。PSoC Creatorのプロジェクトワークスペースエクスプローラで、.cydwr > clocks tabの'Edit clock'をクリックし、Source clocks tabで、IMOを無効にし、ECOまたはExtClkまたはAltHFをソースとして設定します(図1)。これは、受信ウィンドウの時間を正確に計測ために行います。

NXTY_Shibutani_0-1661917223074.png

図1 クロック設定

 

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Hi Shibutani san,

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Mohammed

0 Likes
NXTY_Shibutani
Level 5
Level 5
Distributor - NEXTY (Japan)
First like received 25 replies posted 10 solutions authored

PSoC™ 6 Bluetooth® LE RF認証用テストファームウェア - KBA235365

Version: **

この記事に添付されているテストファームウェアは、PSoC™ 6 Bluetooth® LE デバイスおよびモジュールの、電波法認証テストおよび Bluetooth® 認証テストに使用することができます。
EN 300 328 v2.1.1の受信ブロッキングテストをサポートするために必要な機能と、Bluetooth® LE 2-wireおよびMTKインタフェース用の統一APIを持つPythonスクリプトを提供します。
統合テストコードは、以下の機能をサポートする単一のファームウェアイメージです。

・シングルボタンインターフェースによる電波法認証テストのサポート
・Bluetooth® LE 2-wireコマンドのサポート
・UARTポートを介したMTKコマンドのサポート

詳細については、フォルダ内のドキュメントを参照してください。

注:
ETSIテストでMTKコマンドの'RXC'を使用する場合は、高周波クロックソースをECOまたはExtClkまたはAltHFに変更します。PSoC Creatorのプロジェクトワークスペースエクスプローラで、.cydwr > clocks tabの'Edit clock'をクリックし、Source clocks tabで、IMOを無効にし、ECOまたはExtClkまたはAltHFをソースとして設定します(図1)。これは、受信ウィンドウの時間を正確に計測ために行います。

NXTY_Shibutani_0-1661917223074.png

図1 クロック設定

 

0 Likes
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
1000 replies posted First like given 750 replies posted

Hi  Shibutani  san

Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Bindu

0 Likes