- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi ,
I want to translate the following KA-01333 into Japanese, please confirm to my work.
Thanks,
MASAYA KOBAYASHI
Solved! Go to Solution.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
LEDを過熱から守るには?
LEDは電力の2/3だけを光に変換し、1/3は熱として放散されます。LEDのジャンクション温度が最大定格に達すると、システムの信頼性が失われます。この場合、出力電力低減対策により、定格温度を超えない範囲でLEDを点灯させることができます。
出力電力低減策を適用するには、LEDのジャンクション温度を推定する必要があります。そのために、LED の近くに温度検出素子を同じ PCB 上に配置します。検出位置によって、LED のジャンクション温度の関数として検出温度が決定されます。熱シミュレーションや実験により、検出された温度と実際のLEDの接合部温度を関連付けることが可能です。
システム全体のコストを低く抑えるために、最も一般的な検出素子はNTCまたはPTC抵抗器です。NTCとPTCは、LITIX Powerデバイスのアナログ調光入力(SETピン)に接続することができます。
NTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が減少します。この特性を利用して、下図のように抵抗を配置することで、オーバーヒート時にSET端子の電圧を下げることができます。
NTCを用いた電力ディレーティング設計のヒント。
システムがどの温度T~a~で出力電力を低下させる必要があるかを定義する。
適切なR/T特性を持つNTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
温度T~a~でSET端子に1.6Vを印加するRをR{~}NTC~ T~a~)*(5-1.6)/1.6 で計算する。
NTCの最小値(最高温度)でのIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。
PTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が増加します。この特性を利用して、アナログディミングネットワークの電流を減らし、次にSETピンの電圧を下げることができます。提案する回路は以下の通りです。
PTCを用いた電力ディレーティング設計のヒント。
システムがどの温度T~a~で出力電力を低下させる必要があるかを定義する。
適切なR/T特性曲線を持つPTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
温度T~a~でSET端子に1.6Vを印加するRをR{~}PTC~ (T~a~)*1.6/(5-1.6) で計算する。
PTCの値が最小の場合(最低温度)のIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。
データシート、アプリケーションノートについては、https://www.infineon.com/cms/en/product/power/lighting-ics/litix-automotive-led-driver-ic/litix-powe...
NTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が減少します。この特性を利用して、下図のように抵抗を配置することで、過熱時のSET端子の電圧を下げることができます。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi MASAYA KOBAYASHI san,
Confirm to work on this KBA.
Thanks,
Bindu
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
LEDを過熱から守るには?
LEDは電力の2/3だけを光に変換し、1/3は熱として放散されます。LEDのジャンクション温度が最大定格に達すると、システムの信頼性が失われます。この場合、出力電力低減対策により、定格温度を超えない範囲でLEDを点灯させることができます。
出力電力低減策を適用するには、LEDのジャンクション温度を推定する必要があります。そのために、LED の近くに温度検出素子を同じ PCB 上に配置します。検出位置によって、LED のジャンクション温度の関数として検出温度が決定されます。熱シミュレーションや実験により、検出された温度と実際のLEDの接合部温度を関連付けることが可能です。
システム全体のコストを低く抑えるために、最も一般的な検出素子はNTCまたはPTC抵抗器です。NTCとPTCは、LITIX Powerデバイスのアナログ調光入力(SETピン)に接続することができます。
NTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が減少します。この特性を利用して、下図のように抵抗を配置することで、オーバーヒート時にSET端子の電圧を下げることができます。
NTCを用いた電力ディレーティング設計のヒント。
システムがどの温度T~a~で出力電力を低下させる必要があるかを定義する。
適切なR/T特性を持つNTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
温度T~a~でSET端子に1.6Vを印加するRをR{~}NTC~ T~a~)*(5-1.6)/1.6 で計算する。
NTCの最小値(最高温度)でのIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。
PTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が増加します。この特性を利用して、アナログディミングネットワークの電流を減らし、次にSETピンの電圧を下げることができます。提案する回路は以下の通りです。
PTCを用いた電力ディレーティング設計のヒント。
システムがどの温度T~a~で出力電力を低下させる必要があるかを定義する。
適切なR/T特性曲線を持つPTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
温度T~a~でSET端子に1.6Vを印加するRをR{~}PTC~ (T~a~)*1.6/(5-1.6) で計算する。
PTCの値が最小の場合(最低温度)のIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。
データシート、アプリケーションノートについては、https://www.infineon.com/cms/en/product/power/lighting-ics/litix-automotive-led-driver-ic/litix-powe...
NTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が減少します。この特性を利用して、下図のように抵抗を配置することで、過熱時のSET端子の電圧を下げることができます。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi MASAYA KOBAYASHI San,
confirmed to receive this KBA.
Thank you for your contribution.
Thanks,
Bindu