Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
NXTY_Kobayashi
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 solutions authored 10 replies posted 10 questions asked

Hi ,

I want to translate the following 「How to protect the LED from overheating using LITIX™ Power? (KA-02820)」 into Japanese, please confirm to my work.

URL:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-protect-the-LED-from-overheating-us...

 

Thanks,

MASAYA KOBAYASHI

0 Likes
1 Solution
NXTY_Kobayashi
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 solutions authored 10 replies posted 10 questions asked

LITIX™ Powerを使用してLEDを過熱から保護するにはどうすればよいですか?(KA-02820)

LEDは電力の2/3しか光に変えられず、1/3は熱として放散される。LEDのジャンクション温度が最大定格に達すると、システムの信頼性が損なわれる。この場合、出力電力低減策により、温度定格に違反することなくLEDを点灯させることができる。
出力電力低減策を適用するためには、まずLEDのジャンクション温度を推定する必要があります。これは、同じ基板上のLEDの近くに温度検出素子を配置することで行います。検出位置によって、LED のジャンクション温度の関数として検出温度が決定されます。熱シミュレーションや実験により、検出された温度と実際のLEDの接合部温度を関連付けることが可能です。
システム全体のコストを低く抑えるために、最も一般的な検出素子はNTCまたはPTC抵抗器です。NTCとPTCは、LITIX Powerデバイスのアナログ調光入力(SETピン)に接続することができます。
NTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が減少します。この特性を利用して、図のように抵抗を配置することで、オーバーヒート時にSET端子の電圧を下げることができます。以下のサイトでご覧になれます。

https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/LITIX_LEDs_NTC.png 

NTCを用いた電力軽減の設計方法について順を追って説明します。
システムが出力電力を低下させる必要がある温度T~a~を定義します。
適切なR/T特性曲線を持つNTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
R~NTC~(T~a~)*(5-1.6)/1.6で温度T~a~でSET端子に1.6Vを印可するRを計算する。
NTCの最小値(最高温度)でIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。
PTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が増加します。この特性を利用して,アナログディミングネットワークの電流を減らし,次にSETピンの電圧を下げることができます。提案された回路は、以下のサイトでご覧になれます。以下のサイトでご覧になれます。

  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/LITIX_LEDs_PTC.png

PTCを用いた電力軽減の設計方法
システムが出力電力を低下させる必要がある温度T~a~を定義する。
適切なR/T特性曲線を持つPTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
温度T~a~でSET端子に1.6Vを印加するRをR~PTC~(T~a~)*1.6/(5-1.6)で計算する。
PTCの最小値(最低温度)でIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi MASAYA KOBAYASHI san,

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Bindu

0 Likes
NXTY_Kobayashi
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 solutions authored 10 replies posted 10 questions asked

LITIX™ Powerを使用してLEDを過熱から保護するにはどうすればよいですか?(KA-02820)

LEDは電力の2/3しか光に変えられず、1/3は熱として放散される。LEDのジャンクション温度が最大定格に達すると、システムの信頼性が損なわれる。この場合、出力電力低減策により、温度定格に違反することなくLEDを点灯させることができる。
出力電力低減策を適用するためには、まずLEDのジャンクション温度を推定する必要があります。これは、同じ基板上のLEDの近くに温度検出素子を配置することで行います。検出位置によって、LED のジャンクション温度の関数として検出温度が決定されます。熱シミュレーションや実験により、検出された温度と実際のLEDの接合部温度を関連付けることが可能です。
システム全体のコストを低く抑えるために、最も一般的な検出素子はNTCまたはPTC抵抗器です。NTCとPTCは、LITIX Powerデバイスのアナログ調光入力(SETピン)に接続することができます。
NTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が減少します。この特性を利用して、図のように抵抗を配置することで、オーバーヒート時にSET端子の電圧を下げることができます。以下のサイトでご覧になれます。

https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/LITIX_LEDs_NTC.png 

NTCを用いた電力軽減の設計方法について順を追って説明します。
システムが出力電力を低下させる必要がある温度T~a~を定義します。
適切なR/T特性曲線を持つNTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
R~NTC~(T~a~)*(5-1.6)/1.6で温度T~a~でSET端子に1.6Vを印可するRを計算する。
NTCの最小値(最高温度)でIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。
PTC抵抗は、感知した温度が上昇すると抵抗値が増加します。この特性を利用して,アナログディミングネットワークの電流を減らし,次にSETピンの電圧を下げることができます。提案された回路は、以下のサイトでご覧になれます。以下のサイトでご覧になれます。

  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/LITIX_LEDs_PTC.png

PTCを用いた電力軽減の設計方法
システムが出力電力を低下させる必要がある温度T~a~を定義する。
適切なR/T特性曲線を持つPTCを選択し、温度T~a~における抵抗値を計算する。
温度T~a~でSET端子に1.6Vを印加するRをR~PTC~(T~a~)*1.6/(5-1.6)で計算する。
PTCの最小値(最低温度)でIVCC全体の消費電流を計算し、最大許容値以下であることを確認する。

0 Likes
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi,  MASAYA KOBAYASHI san,

Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Bindu

0 Likes