Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

How to connect the AIROC™ IFW956810 CCM evaluation kit to the MCU development system - KBA236179

NXTY_Shibutani
Level 4
Level 4
10 replies posted 10 questions asked 5 solutions authored

Hi,Communites, I want to translate the following KBA236179 into Japanese.

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/How-to-connect-the-AIROC-IFW956810-CCM-eva...

Best Regards,

T. Shibutani

 

0 Likes
1 Solution
NXTY_Shibutani
Level 4
Level 4
10 replies posted 10 questions asked 5 solutions authored

AIROC™ IFW956810 CCM評価キットとMCU開発システムとの接続方法 - KBA236179

バージョン: **

 

このKBAは、ホストMCUAIROC™ IFW956810 Cloud Connectivity Manager(CCM)評価キットを接続する方法を説明します。

 注意:ホストMCUは、CCMモジュールとのインタフェースとして使用できるUARTペリフェラルを持っている必要があります。

 

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定 

BinduPriya_G_0-1662621996344.png

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定

 

1.赤色のハイライトは、J60(8x2)ヘッダピンを示しています。J60(8x2)ヘッダピンのジャンパを全て外してください。

2.黄色のハイライトは、J61(3x1)ヘッダピンを示しています。ピン12の間にジャンパが存在することを確かめます。

1に示すように、ピン3は空でなければなりません(3.3Vを選択するため)

 

2 CCM評価キットとMCUの接続

BinduPriya_G_1-1662622102765.png

2 CCM評価キットとMCU

 MCUCCM評価キットの間で以下の接続を行います。

3.3V -> VDD_33

UART-TX -> RXD

UART-RX -> TXD

GND -> GND

INTピン、MSGピンの接続は任意です。

 注意:

1.INTピンはウェイクアップピンです。MCUGPIOピンを使ってINTピンのアサートを解除することにより、スリープ/ディープスリープモードにあるCCM評価キットをウェイクアップすることができます。

2.MSGピンはイベント・ピンです。このピンは、CCM評価キットで利用可能なイベント・メッセージがある場合にアサートされ、MCUCCM評価キットからすべてのイベントを読み込んだ後にアサートが解除されます。

CCMがイベントを発生させる一般的なシナリオは次のとおりです。

CCM再起動時

・サブスクライブ中のトピックに新しいメッセージを受信した時

・新しいOTAアップグレードが可能な時

HOTAアップグレードが可能な時

Wi-Fi接続が切れた時

 

3 Arduino Unoアダプタを使用してCCM評価キットとMCUを接続

MCUArduinoに対応している場合は、CCMMCUの接続にArduinoのアダプタを使用します。Arduinoアダプタは、www.infineon.comで購入することができます。

BinduPriya_G_2-1662622228819.png

3 PSoC™ 62S2 Wi-Fi Bluetooth®パイオニアキット(CY8CKIT-062S2-43012)Arduino UnoアダプタでCCM評価キットに接続

BinduPriya_G_1-1662621728453.png

4 Arduino Unoアダプタ

 

BinduPriya_G_0-1662621664853.png

5 Arduino Unoアダプタのジャンパ設定

1.Arduino UnoアダプタのJ62J68J67J69のジャンパ設定は、使用するMCUに合わせて選択します。

2.MCUTXD(UART)TXD_UNOに接続します。

3.MCURXD(UART)RXD_UNOに接続します。

4.INTピンをD2またはD4に接続します。

5.MSG_UNOD3またはD5に接続します。

 

4 MCUCCM間のUARTコンフィギュレーション

・ボーレート:115200

・パリティ:なし

・データビット:8ビット

・ストップビット:1ビット

 注意:UART経由でATコマンドを送信するようにMCUをプログラミングし、MCUCCMの接続を確認してください。

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
10 likes received 500 replies posted 100 sign-ins

Hi T. Shibutani San,

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Bindu

0 Likes
NXTY_Shibutani
Level 4
Level 4
10 replies posted 10 questions asked 5 solutions authored

AIROC™ IFW956810 CCM評価キットとMCU開発システムとの接続方法 - KBA236179

バージョン: **

 

このKBAは、ホストMCUAIROC™ IFW956810 Cloud Connectivity Manager(CCM)評価キットを接続する方法を説明します。

 注意:ホストMCUは、CCMモジュールとのインタフェースとして使用できるUARTペリフェラルを持っている必要があります。

 

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定 

BinduPriya_G_0-1662621996344.png

1 AIROC™ IFW956810 CCM評価キットのジャンパ設定

 

1.赤色のハイライトは、J60(8x2)ヘッダピンを示しています。J60(8x2)ヘッダピンのジャンパを全て外してください。

2.黄色のハイライトは、J61(3x1)ヘッダピンを示しています。ピン12の間にジャンパが存在することを確かめます。

1に示すように、ピン3は空でなければなりません(3.3Vを選択するため)

 

2 CCM評価キットとMCUの接続

BinduPriya_G_1-1662622102765.png

2 CCM評価キットとMCU

 MCUCCM評価キットの間で以下の接続を行います。

3.3V -> VDD_33

UART-TX -> RXD

UART-RX -> TXD

GND -> GND

INTピン、MSGピンの接続は任意です。

 注意:

1.INTピンはウェイクアップピンです。MCUGPIOピンを使ってINTピンのアサートを解除することにより、スリープ/ディープスリープモードにあるCCM評価キットをウェイクアップすることができます。

2.MSGピンはイベント・ピンです。このピンは、CCM評価キットで利用可能なイベント・メッセージがある場合にアサートされ、MCUCCM評価キットからすべてのイベントを読み込んだ後にアサートが解除されます。

CCMがイベントを発生させる一般的なシナリオは次のとおりです。

CCM再起動時

・サブスクライブ中のトピックに新しいメッセージを受信した時

・新しいOTAアップグレードが可能な時

HOTAアップグレードが可能な時

Wi-Fi接続が切れた時

 

3 Arduino Unoアダプタを使用してCCM評価キットとMCUを接続

MCUArduinoに対応している場合は、CCMMCUの接続にArduinoのアダプタを使用します。Arduinoアダプタは、www.infineon.comで購入することができます。

BinduPriya_G_2-1662622228819.png

3 PSoC™ 62S2 Wi-Fi Bluetooth®パイオニアキット(CY8CKIT-062S2-43012)Arduino UnoアダプタでCCM評価キットに接続

BinduPriya_G_1-1662621728453.png

4 Arduino Unoアダプタ

 

BinduPriya_G_0-1662621664853.png

5 Arduino Unoアダプタのジャンパ設定

1.Arduino UnoアダプタのJ62J68J67J69のジャンパ設定は、使用するMCUに合わせて選択します。

2.MCUTXD(UART)TXD_UNOに接続します。

3.MCURXD(UART)RXD_UNOに接続します。

4.INTピンをD2またはD4に接続します。

5.MSG_UNOD3またはD5に接続します。

 

4 MCUCCM間のUARTコンフィギュレーション

・ボーレート:115200

・パリティ:なし

・データビット:8ビット

・ストップビット:1ビット

 注意:UART経由でATコマンドを送信するようにMCUをプログラミングし、MCUCCMの接続を確認してください。

0 Likes
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
10 likes received 500 replies posted 100 sign-ins

Hi, Shibutani san,

Sorry for the late response, Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Bindu

0 Likes